Raspbian Jessie with PIXEL初學者指南

raspbian jessie with pixel

今天我們要介紹Raspbian Jessie with PIXEL的基本知識。沒錯,其名字已經不再是Raspbian Jessie了。現在叫做Raspbian Jessie with PIXEL!您可以從 這裡下載最新版本。

Raspbian Jessie和以前一樣,但“with PIXEL”是什麼呢?其外觀也發生了很大變化。今天我們會仔細看一下這款全新的作業系統。本文還將介紹如何使用預裝的RealVNC。

 

什麼是Raspbian Jessie with PIXEL?

讓我們來看一下官網是如何描述的:

Raspbian發佈說明

2016-09-23:

 

  • 全新PIXEL桌面環境—全新圖示集、視窗設計、桌面圖像、啟動畫面和登錄畫面
  • 包含Chromium網頁瀏覽器
  • 包含Infinality字體rendering patch
  • 包含RealVNC伺服器和檢視器
  • 包含SenseHAT模擬器
  • 添加到Wifi和藍牙面板外掛程式的RFkill條目
  • 各種標準應用程式的更新,包括Scratch和NodeRED
  • 各種錯誤修復、調整和翻譯更新
  • 更新的韌體和核心 (https://github.com/raspberrypi/firmware/commit/ad8608c08b122b2c228dba0ff5070d6e9519faf5)

該系統從2016年9月23日開始成為“PIXEL”。這次更新間隔比較久,上一次更新是2016年5月27日。

9-23-2016版本配備了全新PIXEL桌面、Chromium流覽器、RealVNC伺服器、SenseHAT模擬器等多種程式。

PIXEL簡介–Raspberry Pi

有關PIXEL的更多詳細資訊,請參閱Raspberry Pi官方網站。

那麼“PIXEL”代表什麼呢?它代表“Pi Improved Xwindows Environment, Lightweight”。其字面翻譯就是“Xwindow環境的改進和輕量化”。

如果您已經安裝了“Raspbian Jessie”,您可以使用以下命令將其升級到最新版本。這裡似乎有一個錯誤報告,所以在運行命令之前請一定進行備份。

sudo apt-get update

sudo apt-get dist-upgrade

 

Raspbian Jessie with PIXEL安裝

在本文中,我們將下載最新版的“Raspbian Jessie with PIXEL”,而不是升級(我們將使用2016-9-23發佈版本)。

像通常一樣創建一張SD卡,打開電源!

raspbian jessie with pixel

圖1

系統啟動時,螢幕上會顯示“歡迎使用PIXEL”。

等待一段時間後,

raspbian jessie with pixel

圖2

系統顯示上述桌面。背景圖片是一張照片!看到這個背景就感覺完全不同!

raspbian jessie with pixel

圖3

這是左上角的主選單部分。

新版本發佈已經有一段時間了,所以我們來跑一下更新。

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

raspbian jessie with pixel

圖4

您會注意到,在執行過程中,處理會停在這個畫面(圖4)。具體情況請參見這裡。按下左下角的“q”鍵,就會繼續執行。

raspbian jessie with pixel

圖5

然後您會看到類似於上圖的另一個消息。雖然螢幕顯示的套裝程式名為“lightdm”,但是您可以忽略並繼續安裝。我在其中一個舊版本(Raspbianhydride-27)上執行升級時也發生過這種情況,因此這個問題似乎並不僅限於PIXEL。

我使用的是有線連接,但是還是需要2個多小時才能完成安裝!我認為這是由於此更新中附帶了大量套裝軟體以及Office套件所致。


當地語系化

raspbian jessie with pixel

圖6

要設置/更改偏好設定是非常容易的。步驟如下:打開[功能表] → [偏好設定] → [Raspberry Pi配置]。

raspbian jessie with pixel

圖7

在這裡,您可以設置地區、時間、語言和WiFi國家/地區首選項。更改設置後,請按一下“確定”按鈕選擇重新開機。

重新啟動後,您應該會看到新的設置項。設置完成!


Chromium

Chromium – Wikipedia

Chromium是一款由Google研發的開放式網頁瀏覽器專案,旨在為專有Google Chrome瀏覽器提供原始程式碼。儘管功能、logo有一些小的差異並且擁有不同的許可授權,但是兩個瀏覽器是共用了大部分的代碼和功能。

所以,系統預裝了“Chromium”網路瀏覽器。之前版本的Raspbian的預設瀏覽器是“Midori”和“Epiphany”。最後“Chromium”就出現了!由於Google Chrome是基於Chromium開發的,因此它們看起來非常相似。

raspbian jessie with pixel

圖9

您可以點擊頂部功能表列上的圓形藍色圖示來開始執行。在Chromium中要載入並同步Google我的最愛書簽列相當容易。您也可以登錄您自己的Google帳戶。

raspbian jessie with pixel

圖10

點擊瀏覽器右上角的圖示,登錄您的Google帳戶。


RealVNC

raspbian jessie with pixel

圖11

在之前的教材中, 利用智慧手機訪問Raspberry Pi第1部分–配置VNC, ,我們描述了如何安裝“tightvncserver”。

對於Raspbian Jessie with PIXEL,您不再需要單獨安裝VNC!系統已經先預裝了“RealVNC”,這意味著只需啟用VNC就可以立即使用RealVNC。

raspbian jessie with pixel

圖12

點擊 [設置] → [Raspberry Pi設置],點擊 [介面] 選項卡,將 [VNC] 設置為 [啟用]. 。預設值設置為“無效(invalid)”。

系統重新開機後,“VNC”圖示出現在上方功能表列的右上方,並會自動啟動。

當您想要從智慧型手機連接時,“VNC檢視器”會派上用場:

VNC-檢視器 – Google Play

VNC檢視器 – iTunes

我在上一篇文章中描述了連接方法,但是更新之後檢視器的外觀已經發生了很大的變化,所以我再用iPhone描述一下該連接方法!

raspbian jessie with pixel

圖13

啟動VNC檢視器之後,從左上角的圖示打開功能表,選擇“Bonjour”。

raspbian jessie with pixel

圖14

當連至與Raspberry Pi相同的網路時,我看到了“raspberrypi”!

raspbian jessie with pixel

圖15

然後,系統會將您引導至身份驗證畫面。輸入Raspbian登錄名和密碼,然後點擊右上角的“完成”。

raspbian jessie with pixel

圖16

系統會顯示Raspbian桌面,如上圖所示。而且,如果您仔細觀察螢幕的右上方…

raspbian jessie with pixel

圖17

您會注意到VNC圖示變黑。VNC連接成功後,該圖示變為黑色。

raspbian jessie with pixel

圖18

按一下此圖示可顯示上述畫面。由於通過iPhone(即所連接的唯一設備)進行連接,所以系統會顯示“有1個使用者連接”。


總結

正如我們今天所看到的,新版Raspbian Jessie with PIXEL的外觀和內容有一些重大升級。

尤其是預先安裝RealVNC使得建立VNC連接更加容易。

即使沒有輸入/輸出設備,也可以在桌面進行操作,因此我們可以很方便地對連接進行雙重檢查。

Deviceplus 編輯團隊
Deviceplus 編輯團隊
Device Plus適合所有電子設計和機電一體化發燒友。

Check us out on Social Media