Raspberry Pi與過去的電腦相比如何?

您可以使用Raspberry Pi構建無人機、燈光等設備。但是,其實該電腦也是基於以前的電腦技術發展而來的。讓我們來進一步瞭解一下Raspberry Pi的功能與過去的電腦相比如何。我們將基於硬體功能和成本因素進行比較。在比較成本時,我們估計Raspberry Pi 4的價格為35至55美元。

Raspberry Pi Compared to Past Computers

請將此圖片分享到您的網站上!

只需複製並粘貼下文中的代碼,您就可以在您的網站上分享此資訊圖:

 

電腦的誕生:1946年的ENIAC

ENIAC是在二戰後被開發出來的,是一項重大的科技突破。在此之前的設備都是為單一目的而設計,例如破解密碼。相比而言,ENIAC是為處理各種指令而構建的。

與Raspberry Pi相比,ENIAC是一個“巨人”。 ENIAC設備占地1800平方英尺—比許多公寓面積都大!而Raspberry Pi可以放在口袋裡。在硬體性能方面,從以下幾個方面進行比較:

  • 成本比較。在某種程度上來說,比較成本是不公平的,因為ENIAC從未被大規模生產。ENIAC比Pi 4貴大約150000倍。
  • 重量:ENIAC比Raspberry Pi 4重532476倍。Pi 4是單板設備,而ENIAC需要6000個開關和1500個繼電器才能運行。
  • 處理速度。Raspberry Pi的處理速度大約是ENIAC的150000倍。

將第一台電腦和2012年的機器進行比較並不公平。如果是世界上第一台超級電腦會更有可比較性。

第一台超級電腦:1964的CDC 6600

與ENIAC不同,CDC 6600是專為只有100個客戶的小市場而生產的。該設備的程式設計介面有兩種選擇:紙質穿孔卡片和磁帶。從硬體角度來說,這台機器有400000個電晶體(ENIAC中一個都沒有)。現在讓我們來看看這台1960年代的冠軍超級電腦與Raspberry Pi 4相比如何。

  • 接線。超級電腦需要100英里長度的接線。而Pi 4作為單板設備,接線部分非常小。
  • 比較成本。Raspberry Pi 4已經被批量生產,對於大多數對電子產品感興趣的人來說易於購買。然而,CDC超級電腦就完全不是這樣了!它的價格要貴170萬倍。這也是只有100個客戶購買這台機器的原因—只有少數團體能夠負擔得起這種設備。
  • 處理速度。超級電腦的運行速度約為Raspberry Pi 4的3%。

目前為止,我們將Pi 4與工業級電腦進行了比較。在1970年代,針對消費者的電腦開始出現。

個人電腦問世:1977年的Commodore PET

Commodore與20世紀末的Apple II一樣,是最受歡迎的電腦之一。與上文所述的電腦不同,Commodore是專為消費者設計的。它可以安裝到用戶的家中,而且價格相對實惠。從硬體角度來看,從以下幾點將Pi 4和Commodore進行比較。

  • 比較成本。這台1977年的電腦比Pi 4貴了大約96倍。Commodore初始標價為795美元—相當於當年美國收入中位數的6%左右(或工作三週的收入)。相比而言,在如今的在大多數情況下,您可以用一天的收入來購買Raspberry Pi 4。
  • 處理速度。與Pi 4相比,Commodore的處理速度快了0.07%。
  • 重量比較。Commodore比Pi 4重約247倍。

Commodore的輸入和輸出裝置為電腦使用者帶來了新的功能體驗。Commodore沒有使用易損壞的紙質穿孔卡片,而是配備了磁碟機和鍵盤。

使用者友好型電腦:1977年的Apple II

雖然Commodore設備是針對消費者的具有開創性的產品,但是使用起來還是有很多困難。從易用性的角度來說,Apple II的出現是一次大的飛躍。讓我們將其與Raspberry Pi 4進行比較。

  • 重量。由於Apple II包含一個顯示器,所以比Pi 4重100倍以上也就不足為奇了。
  • 成本。與重量的差異相似,Apple II的成本是Pi 4的100多倍。
  • 記憶體。Apple II可提供4-64KB的記憶體,而這遠遠小於Pi 4所提供的1GB記憶體(甚至會更高)。
  • 顯示。Apple II導入了彩色圖形。然而,電腦以一種不同尋常的方式提供了該功能。Apple II沒有專用的影像晶片。如今,透過使用 晶片LED可以得到更強大的彩色顯示器。

現在讓我們將目光轉向引起重大變革的行動裝置—2007年蘋果推出的一款新手機。

具有革命性的智慧型手機:2007的iPhone

在iPhone發佈之前,手機已經在市場上存在幾十年了。蘋果的iPhone代表著手機技術的重大突破。讓我們將初代iPhone的硬體與2012年發佈的Raspberry Pi 4進行對比。

  • 處理速度。初代iPhone的速度比Pi 4快了27%。它們的發佈時間相隔不到十年,但性能卻存在顯著差異。
  • 記憶體。最低配置的初代iPhone有4GB記憶體。這比Pi 4要大的多。
  • 成本。雖然iPhone確實具有卓越的硬體功能,例如觸控式螢幕和GPS,但它的價格也比Pi 4貴得多。

您會用Raspberry Pi來做什麼?

Pi 4是一台特殊的電腦。它相比於過去的電腦更便宜,重量更輕。它可能沒有鍵盤和顯示器。但是,您仍然可以用這台羽量級電腦完成一些令人矚目的專案。在Device Plus,我們介紹了許多可以使用Raspberry Pi進行構建的DIY項目。如果您想開始使用Pi 4,請瀏覽我們的網站中適合初學者的專案介紹文章,有以下幾篇內容:

Deviceplus 編輯團隊
Deviceplus 編輯團隊
Device Plus適合所有電子設計和機電一體化發燒友。

Check us out on Social Media