親手製作Arduino LED節日彩燈

arduino led

假日季節來臨之際,我覺得利用Arduino和全彩LED燈條製作裝飾彩燈將會很有趣。這些LED不僅會亮,而且具有多種不同的顏色,能夠為您帶來多彩的節日氣氛!

 

今天的電子設計技巧

估計完成時間:60分鐘

所需部件:

目錄

  1. LED燈條簡介
  2. 如何連接LED燈條並接線
  3. 讓我們來點亮LED燈吧!

1. LED燈條簡介

LED燈條(或者也稱為LED燈帶)與普通的LED有些不同。總體來講,就是多個LED燈連在一起,組成一個燈條或燈帶。市面上銷售的LED燈條長約30 cm至5 m。

arduino led

圖1 LED燈條

LED燈條有兩種。第一種是燈條上的所有LED同步開/關。另一種則具有一個控制IC,可以根據輸入信號逐一控制燈條上的LED燈。雖然前者擁有更多的LED燈,但是基本上跟普通LED一樣只有正負極端子。而後一種LED燈條則通常具有4個和5個端子,其中包括信號線和正負極端子,如圖3所示。

此外,LED燈條還有一個特點,我們可以通過切割圖2中的黃色虛線來調整其長度。(但是,如果我們切斷了其他部件,就無法連接正負端子了)

arduino led

圖2 全彩LED燈條的規格

 

arduino led

圖3 全彩LED燈條端子

 

除了圖1所示的之外,市面上還有許多類型的LED燈帶。如果您在網上搜索,您會搜到多種不同版本的LED燈條。

arduino led

圖4 LED燈串

這一次,我們使用圖4所示的LED燈串。

Deviceplus 編輯團隊
Deviceplus 編輯團隊
Device Plus適合所有電子設計和機電一體化發燒友。

Check us out on Social Media