如何使用Arduino測量距離

前言

有沒有想過停車感測器是如何工作的,您的車怎麼知道離撞牆有多遠?肯定見過機器人避開障礙物吧,想知道它們是如何發現障礙物的嗎?這些問題的答案都涉及到短程測距。在這個專案中,我們將使用Arduino UNO結合ROHM測距感測器,測量15cm以內的木制目標的距離。

雖然這個專案看起來很簡單,但是感測器並不能直接給出與目標之間的距離。這時,我們要用到光電電晶體,它根據與目標之間的距離輸出一定的電壓,需要將這個電壓轉換成距離。由於光電電晶體產生的電壓變化與距離不呈線性關係,這個方法的複雜程度增加了。這涉及一種稱為曲線擬合的方法,以從實驗資料中獲得盡可能最接近的方程。透過本專案可學習以下知識:

如何正確給LED供電:

  • 如何從光電電晶體讀取感測器輸入
  • 如何收集校準資料
  • 如何使用MATLAB進行曲線擬合
  • 如何對基於Arduino的校準進行程式設計
  • 使用Arduino UNO測量距離

Arduino Map Function

概述

在這個DIY專案中,我們將研發一個電路,使用Arduino的數位引腳為測距感測器的LED供電。LED發出的光將從木制目標反射,並被光電電晶體接收,光電電晶體將產生電壓訊號,由Arduino中的類比引腳讀取。由於電壓變化相對於距離變化不呈線性關係,在與目標不同距離處收集的資料將用於使用MATLAB生成控制方程。然後,將透過Arduino在代碼中使用該方程來測量距離。將按照以下順序介紹這個專案:

所需元件

  • 電路原理圖
  • 設定Arduino IDE
  • 校準程式設計
  • 使用MATLAB進行曲線擬合
  • 最終程式設計
  • 測試

所需元件

 

元件 連結/圖片
ROHM測距感測器

RPR-220PC30N

https://www.digikey.com/products/en?keywords=RPR-220PC30N
請注意,我在本文中使用的是射極紅光的RPR-220UC30N,而連結中是射極藍光的替代件RPR-220PC30N,功能是相同的,後者目前更容易買到 ROHM sensor
Arduino UNO R3 https://www.aliexpress.com/item/32981776049.html
Arduino UNO
USB B資料線
(通常隨Arduino UNO R3一起提供)
USB B cable
56kΩ和220Ω的電阻 wiring
400孔無焊麵包板 https://www.aliexpress.com/item/32711841420.html breadboard
10根跳線 https://www.aliexpress.com/item/32951945552.html

電路原理圖

所有元件都採購齊全後,第一步是把所有東西都連接起來。這個專案不需要很多元件;只需要透過正確的電阻將Arduino與ROHM RPR-220感測器正確連接即可。實際上,為了使其成為可擕式系統,我們使用雙面膠帶將Arduino貼在麵包板的背面,將ROHM感測器貼在麵包板的正面。ROHM感測器引腳的定義如下所示:

sensor layout

連接示意圖如下所示:

schematics

實際接線如下所示:

attached arduino

arduino wiring

設定Arduino IDE

Arduino程式設計需要設定Arduino IDE。Arduino IDE可在Linux和Windows上使用。對於這個DIY專案,我們將使用Windows桌面應用程式。訪問以下連結下載並安裝Arduino IDE:

成功安裝後,打開Arduino IDE並使用USB B資料線連接Arduino UNO R3:在Arduino IDE中,從“工具”>“埠”>“COM 3 (Arduino Genuino / UNO)”中選擇適當的COM埠。這時,您已經完成設定,可以開始程式設計了。

校準程式設計

首先,研發程式,以獲取目標放在不同距離時的感測器值。包含注釋的代碼如下所示:

 

完成上述代碼後,編譯並將其上傳到Arduino。如果所有接線正確,LED將會點亮。如下所示設定用於校準的儀器(將一個目標放在15cm的距離處,尺規放在下面):

calibration setup

現在,在Arduino IDE中,打開“工具”>“串口監視器”。執行以下操作:

  • 當目標放在15cm處時,檢查感測器值。
  • 當目標放在10cm處時,檢查感測器值。
  • 當目標放在5cm處時,檢查感測器值。
  • 當目標放在2cm處時,檢查感測器值。

如上所述,由於目標的顏色、環境光和環境不同,這些值可能會有所不同。在本例中,距離為15、10、5和2cm處對應的值分別為15、30、97和487。

calibration data points

很明顯,這種關係不是線性的,我們需要一個方程來計算距離。這個方程將使用下面介紹的曲線擬合方法獲得。

使用MATLAB進行曲線擬合

打開MATLAB,如下所示寫入x和y座標資料:

MATLAB command window

現在轉到應用程式中的曲線擬合。

MATLAB curve fitting

擬合類型選擇冪函數。

MATLAB equations

記下方程和常數a和b的值。

最終程式設計

最終程式設計時,修改代碼以包括從曲線擬合獲得的方程,並刪除列印命令,但最終距離除外,這是必需的。由於已經使用曲線擬合找到了感測器值與距離之間的關係,因此將聲明一個附加變數來存儲距離的大小。

 

測試

測試時,使用相同的校準設定。

calibration setup

將最終代碼上傳到Arduino後,打開串口監視器。您將看到以釐米為單位的距離值。為了驗證測試,將螢幕上的值與地面上的尺規進行匹配。如果數值接近正確,您就成功應用曲線擬合方法進行了逼近。現在,您的系統可以可靠地計算不同場景中相似障礙物的距離。

Deviceplus 編輯團隊
Deviceplus 編輯團隊
Device Plus適合所有電子設計和機電一體化發燒友。

Check us out on Social Media