目的
本教程描述了如何使用Arduino驅動LCD顯示幕。
概述
Arduino研發板屬於非常流行的單片機研發板,該板的一個常用功能就是用驅動LCD屏,通常用來將資訊傳遞給使用者。在本教程中,我將教您如何使用Arduino單片機研發板和Adafruit I2C/SPI LCD驅動模組來驅動LCD。
裝置
目錄
程式
LCD通常需要連接很多線才能工作。隨時管理所有這些連接可能既繁瑣又煩人。幸運的是,Adafruit製造了一款可相容大多數LCD的I2C/SPI LCD驅動模組。該驅動模組可方便地將您的單片機和LCD之間的連接數量減少到4個。
我總是喜歡用Fritzing繪製接線圖(圖1:Arduino-LCD原理圖)。Fritzing是一款開源原理圖設計和PCB佈線軟體。Fritzing的下載位址(可選)如下:http://fritzing.org/home/
圖1:Arduino-LCD原理圖
LCD上的引腳1連至LCD驅動模組上的引腳1。其餘引腳按順序連接。這可以在麵包板上完成,也可以將驅動模組焊接到LCD上,正如我所做的這樣。
I2C和SPI是兩種非常流行的序列介面匯流排。本教程將介紹使用I2C連接Arduino和LCD驅動模組,但是LCD驅動模組也可以連接SPI介面。您可以通過跳接驅動模組上的焊接跳線(圖2:LCD驅動模組上的焊接跳線)來設定I2C位址(A0、A1、A2)或使能SPI(SPI使能)。本教程中使用I2C的唯一電路是LCD驅動模組,所以我們不需要更改當前配置。這意味著LCD驅動模組的位址為0(0x00)。
圖2:LCD驅動模組上的焊接跳線
要將LCD驅動模組連接到Arduino,應將5V和Arduino上的接地引腳連至LCD驅動模組上的5V和接地引腳。這會為LCD和LCD驅動模組提供電源。注:LCD需要至少5V才能正常工作。接下來的兩個連接是序列資料和序列時脈。序列時脈連接(橙色線)位於Arduino的SCL引腳和驅動模組的CLK引腳之間。序列資料連接(藍線)位於Arduino的SDA引腳和驅動模組的DAT引腳之間。
圖3:LCD驅動模組引腳分配
2.1 配置
代碼的第一部分是包含Adafruit_LiquidCrystal標頭檔。然後,您就可以使用該庫中的函數。由於Arduino IDE會自動下載Adafruit_LiquidCrystal庫,本教程沒有包含Arduino庫的下載步驟。
接下來,我們將LCD驅動模組位址設為0(請記住,我們沒有跨接任何焊接跳線)。
最後,我創建了一個名為timer的全域變數,稍後在代碼的迴圈部分中使用。
2.2 設定
LCD在寫入之前需要進行初始化。這可以通過“begin”函數實現,該函數會告訴LCD驅動模組顯示器上有多少個字元。由於我使用的LCD具有背光功能,因此我也打開背光。
現在LCD已經初始化完畢,我寫了“Test Code”來檢查一切是否正常。該代碼將游標設定為起始位置,將“Test”寫入顯示幕,等待2秒鐘,然後清除顯示。
圖4:設定代碼
2.3 迴圈
代碼的迴圈部分利用millis()函數並除以1000來計算程式的執行時間。然後代碼使用print和setCursor函數在LCD上顯示程式時間。隨後,迴圈代碼等待一秒鐘,然後重複。
圖5:迴圈代碼
將代碼上傳到Arduino。確保Arduino已經連接9V電源合適器,因為USB電源不足以為Arduino和LCD顯示器同時供電。程式開始執行後,設定部分運行完成後,您應該在LCD顯示幕上看到“Test”字樣(圖6:LCD顯示“Test”)。迴圈部分開始執行後,您將會看到程式的執行時間,而且每秒更新一次(圖7:LCD顯示程式執行時間 – 8(s))。恭喜!您現在擁有一款適用於Arduino板的簡單易用LCD顯示幕,並可將其用作未來項目的顯示幕。提示:I2C是一個慢速匯流排,如果您持續更新液晶顯示器,那麼會影響單片機執行其他任務的時間。
圖6:LCD顯示 “Test”
圖7:LCD顯示程式執行時間 – 8(s)
圖8:LCD顯示程式執行時間 – 28(s)
附件: Arduino_LED 代碼
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |
/* Project: Arduino LCD * Written by: Chris Marella * Date: January 11, 2018 */ // include the Adafruit LCD Library: #include // Connect the the LCD Backpack via I2C, default address #0 (A0-A2 not jumpered) Adafruit_LiquidCrystal lcd(0); //Global Variables int timer; //create a global variable for a timer void setup() { //LCD Configuration lcd.begin(19,3); //The begin function tells the LCD driver the size of your LCD screen (columns x rows) lcd.setBacklight(HIGH); //setBacklight controls the LCD backlight //Test Code lcd.setCursor(0,0); //setCursor function sets the position of the character cursor (column x row) lcd.print("Test"); //Prints "Test" across the LCD delay(2000); //Wait for 2 seconds lcd.clear(); //clear function clears the LCD screen } void loop() { timer = millis()/1000; //set timer variable to how long program has been running in seconds lcd.setCursor(0,0); //set LCD cursor to 0,0 lcd.print("Time:"); //print time on LCD row 1 lcd.setCursor(0,1); //move LCD cursor to row 2 lcd.print(timer); //print the current program run time lcd.setCursor(0,2); //move LCD cursor to row 3 lcd.print("(s)"); //print "(s)" for seconds delay(1000); //wait 1 second to update } |