Arduino藍牙手套第一部分-基礎

入門篇:Arduino藍牙手套第一部分 – 基礎

Arduino Bluetooth Gloves

本專案的目的是研發一種能夠檢測出操作員的手和手指方位的裝置,以實現機器人的控制。我們將介紹有關電阻和分壓器的基礎知識。另外,我們還將瞭解如何透過 I2C匯流排從陀螺儀和加速度計獲取測量值,以及如何建立 Arduino–PC藍牙連接。該裝置在積體到 Arduino藍牙手套中之後將會發揮出它的作用。

硬體

  • Arduino UNO
  • 麵包板
  • 電位計 0-10kOhm
  • 電阻 10 kOhm
  • IMU 感測器
  • 電線
  • Arduino 無線擴展板
  • Xbee USB 適配器
  • Bluetooth Bee
  • PC 藍牙適配器
  • USB A-B 資料線
  • 微型 USB 資料線

軟體

  • Arduino IDE 1.6.7
  • LabVIEW

工具

  • 萬用表
arduino bluetooth gloves diagram

圖1: Arduino藍牙手套專案的基本示意圖

基於Arduino的採集系統組態在用戶的每只手上。Arduino研發板透過測量每個電位計的電阻來獲取手指彎曲(手指彎折)的資訊。在處理了來自慣性測量單元(IMU)的資料後,可以識別出用戶手的方位,該單元包括陀螺儀和加速度計。電池和無線資料傳輸模式使基於 Arduino的採集系統可用作一個可穿戴智慧手套。例如,它可以用作手動控制機器人手臂的通用輸入裝置。

旋轉測量

當旋轉從手指傳遞到電位器手柄時,可以透過測量每個電位計的電阻來識別手指的彎曲。可使用分壓器來測量電位計電阻。如果想要降低電壓並獲得某些固定值,可以在電路中使用分壓器,由兩個或多個電阻組成。

arduino bluetooth gloves circuit

圖2:分壓器電路圖

V 是來自Arduino 5V電源的電壓; I 是 流經電路的電流; R1是具有固定電阻值的電阻; R2 是具有可變電阻的電位計; V1和V2是電壓表。

電壓在電阻R1和R2處均產生壓降。V1和V2之和為V的值。根據歐姆定律:

Voltage for Arduino Bluetooth Gloves

用Arduino類比輸入代替V2電壓表,以測量電位計的電阻。

arduino bluetooth gloves Voltage divider circuit diagram

圖3:分壓器電路示意圖

breadboard for arduino bluetooth gloves

圖4:安裝在麵包板上的分壓器電路

 

定向測量

慣性測量單元(IMU)是一種可以測量人體比力和角速度的電子裝置。透過對角速度的連續積分,我們可以獲得安裝有IMU感測器的物體的當前方向。

得益於MEMS技術,IMU感測器開始流行並被廣泛使用。大多數MEMS IMU感測器利用 I2C協議作為將測量結果發送到控制器的主要方式。

您必須為晶片提供電源(V和G),並將資料和時脈引腳(D和C)連接到相應的數位引腳(SDA和SCL),如圖5所示:

arduino bluetooth gloves sensor connection

圖5:IMU感測器連接

arduino bluetooth gloves sensor connected to the Arduino board

圖6:連接到Arduino研發板的IMU感測器

通常,來自不同製造商的IMU感測器都會具有相同的結構,即所有的MEMS晶片都連接到 I2C匯流排。因此,要從陀螺儀、加速度計和磁力計獲取測量值,您將僅使用這兩個引腳。

我們這裡使用的IMU感測器包含 STMicroelectronics晶片( L3G4200D和 LIS331DLH )。如果您使用包含不同MEMS晶片的IMU感測器,可以更改原始程式碼中的位址使其工作。

現在,讓我們進行測試程式吧!

您需要下載安裝IMU 程式館 (點擊Github上的“View Raw”來下載 IMU_Sensor.zip)。

將.ZIP Library 添加到 Arduino IDE (Sketch >> Include Library >> Add .ZIP Library…)

Adding .ZIP Library on Arduino IDE for bluetooth gloves

圖7: Arduino IDE上添加.ZIP Library

您將會在 Arduino libraries資料夾中看到 IMU_Sensor程式館(圖8)。現在,我們將使用“#include <imu.h>”測試IMU感測器。

IMU_Sensor library for arduino bluetooth gloves

圖8:Arduino libraries資料夾中出現的 IMU_Sensor程式館

 

IMU sensor outputs for arduino bluetooth gloves

圖9:IMU感測器輸出

無線資料傳輸

可以使用 Bluetooth Bee(無線藍牙BT模組)來建立無線連接。 Bluetooth Bee模組帶有板載天線。它的作用就像一個透明序列埠,可與各種藍牙適配器和藍牙手機配合使用。

為了檢查藍牙模組配置,請將切換置於AT模式。當模組處於AT模式時,使用者或主機微控制器可以透過經序列埠發送預定義的AT指令來對其進行配置。在AT模式下,您可以從BT模組獲取服務資料並更改某些設定(名稱,序列傳輸速率,同位和停止位)。

Bluetooth Bee for arduino bluetooth gloves

圖10:切換置於AT模式的 Bluetooth Bee

將BT模組和 Xbee適配器堆疊在一起,然後透過微型USB電纜將 Xbee適配器連接到PC。LED燈必須處於打開狀態。

Xbee adapter for arduino bluetooth gloves

圖11: Bluetooth Bee 放置於 Xbee適配器上

啟動 Arduino IDE, 從Tools >> Serial Port 功能表中選擇與 Xbee適配器對應的COM 埠

打開 Arduino的序列監視器 (Tools >> Serial Monitor 或者 Ctrl+Shift+M)。如果COM埠沒有正常顯示,請安裝 Xbee USB適配器驅動程式。從相應的選項欄中選擇Both NL & CR”, “38400”來更改PC的序列設定,以讀取來自 Xbee適配器的資訊,或寫入需要輸入到 Xbee 適配器中的資訊。

發送 “AT” 並接收到 “OK”。

arduino for bluetooth gloves

發送 “AT+UART?” 並接收序列設定,如 “9600,0,0”。

arduino for bluetooth gloves

如果您接收到的序列設定不是 “9600,0,0”,那麼發送 “AT+UART=9600,0,0” 指令並接收到 “OK”。

arduino for bluetooth gloves

斷路序列監視器,斷開 Xbee適配器與微型 USB資料線和BT模組的連接。不要忘記向左旋轉切換來斷路AT模式。

將 Bluetooth Bee放置在 Arduino無線擴展板上,將 Arduino與USB A-B資料線連接,如圖12所示。

Arduino Wireless Shield for bluetooth gloves

圖12:在 Arduino無線擴展板上的 Bluetooth Bee

完成此步驟後,您將可以使用默認的“我的藍牙裝置”視窗找到您的 Bluetooth Bee。將您的 Bluetooth Bee與預設密碼“1234”配對。請注意連接到您的裝置的是哪個COM埠,在下一步草圖中選擇該COM埠。

這是用於測試藍牙連接的 Arduino草圖。(請注意,當將 Bluetooth Bee 安裝到 Arduino無線擴展板上時,您將無法啟用草圖)。

 

Testing Bluetooth Bee connection for arduino bluetooth gloves

圖13:測試 Bluetooth Bee連接

如果您有任何意見或疑問,請在Google +上給我們留言。請在該主頁繼續關注我們,我們將會儘快發佈更多資訊。

繼續閱讀 >

Ivan Petrov
Ivan Petrov
一名嵌入式系統研發以及自動化領域的工程師。Ivan熱衷於透過以行動機器人技術、AI技術和控制理論為基礎構建項目來不斷挑戰自己。

Check us out on Social Media