將用於清理災難現場與街道等區域的清潔機器人

清潔機器人已經在家庭中被使用了多年。一段時間以來,這些小型設備一直在完成清理地板的工作,偶爾還會給寵物製造一些小驚喜。每月為您節省幾個小時的除塵時間只是一個開始。機器人清潔技術還有很多其他方式來改變家庭以外的世界。讓我們來進一步瞭解一下。

commercial cleaning robots

Sakuramos – stock.adobe.com

公司清潔機器人

在企業環境中應用清潔機器人是家庭清潔設備應用的發展和延續。企業空間相對結構化且可控。因此,清潔機器人的導航障礙較少。此外,創新者們有很強的動力來開發這些機器人,因為根據 Marketresearch.com 的資料,商業清潔市場的價值估計超過了1000億美元。

商業清潔機器人,也稱為機器人清潔工,已經開始生產。這種機器人中最受歡迎的一些設備專用于地板清潔工作。總部位加利福尼亞的Brain Corp開發了一種機器人清潔工,它可以生成路線並使用LTE連接保持通信。購買大型機器人清潔工可能並不適合所有公司。

您還可以租用一些商業清潔機器人。在日本,Whiz吸塵機器人于2019年首次以25000日元(222美元)的價格進行出租。該清潔機器人在第一次清潔某路線時需要引導,之後才能根據記憶進行操作。與其他地面清潔機器人一樣,Whiz可以繞過障礙物。

公共場所清潔機器人

幾個世紀以前,許多地方的公共街道都很髒。現代污水和供水系統的發明對其產生了變革性的影響。然而,距離乾淨衛生的街道還是有很長的路要走。這就是開發用於清理街道的機器人的原因。十多年前,歐洲的 Dustbot 項目展示了城市清潔機器人的潛力。

這項新技術在一些功能上取得了重大突破,包括氣味分析、導航和節能通信。所有這些功能對於街道清潔機器人的成功至關重要。與私人住宅不同,公共區域充斥著各種各樣的行為活動,包括來自人的、動物的和車輛的。此外,清潔機器人不能將遇到的所有東西都判定為垃圾。這就是Dustbot將氣味處理視為重點的原因。此功能將幫助清潔機器人檢測垃圾並將其與公共區域的其他物品(如樹葉或樹木)區分開來。

災難現場的清潔機器人

到目前為止,我們已經探究了與消費者模型非常相似的幾種機器人清潔工。機器人清潔工可以實現的功能還有更多!據《機器人商業評論》報導,新一代機器人清潔工正在被開發,專用于協助自然災害清理。這一發展是清潔技術的潛在突破。在災難情況下,緊急服務通常側重于救援人員,因此清理活動經常被推遲。

對於機器人專家來說,創造一個能夠應對各種情況的機器人是一項挑戰。這就是“機場損壞快速恢復”在一開始著力于颶風後清理活動技術研究的原因。此外,這種清潔機器人專用于清潔特定類型的表面—機場,而不能用作通用機器人清潔工。

美國軍方於2018年颶風Michael之後首次部署了“機場損壞快速恢復”設備。事實證明,這項早期的研究測試是有價值的,因為它幫助空軍土木工程中心迅速恢復了正常運作。未來,同樣的技術可以適用於民用機場和其他機場。通過迅速恢復機場的運營,災難後的運送所需物資和人員等救災工作將會更容易進行。

機器人清潔工內部硬體

清潔機器人由多個硬體和軟體元件組成。在硬體方面,最常見的組件包括:

  • 輪子。一些形式的輪子是清潔機器人最常見的移動硬體類型。然而,這種類型的硬體有一些缺點—清潔機器人可能很難使用樓梯。這就是為什麼在機器人社區存在這樣的辯論:腿還是輪子:哪個是機器人的未來?
  • 吸塵器。吸塵器是機器人從地面吸取碎屑的最廣泛使用的方式之一。吸塵器元件通常與多個元件配合工作,包括提供吸力的電機和空氣篩檢程式。
  • 導航系統。每個家庭、街道和公司都是不同的!清潔機器人工程師沒有辦法想像出所有可能的結構和佈局。這就是為什麼導航硬體是清潔機器人不可或缺的一部分。如果距離很長,GPS(全球定位系統)是一個很好的解決方案。對於建築物內的導航,機器人需要使用不同的硬體,例如LiDAR,它使用鐳射來生成3D地圖。在我們的文章中可以瞭解有關LiDAR技術的更多資訊:未來的LiDAR系統驅動程式值得信賴。
  • 嵌入式PC。該硬體元件用於指導清潔機器人的動作。具體來說,該元件會記錄機器人的路線,處理有關障礙物的新資訊,並即時匯總有關清潔的資料。
  • 相機。雖然此硬體並沒有普遍用於清潔機器人,但是有時候會用於輔助導航。通過相機拍攝的圖像需要由機載電腦進行處理。
  • 無線通訊(Wi-Fi和藍牙)。無線通訊硬體沒有直接在清潔機器人中構建複雜的使用者介面,而是為使用者提供了另一種選擇。具體來說,您可以使用無線通訊和機器人進行遠端交互,查看其清潔路線,並對出現的問題作出回應。

應用于各行各業的清潔機器人的未來發展一片光明

家庭清潔機器人已經成為一項成熟的技術,我們完全有理由相信該技術在其他領域的進一步擴展。在公共區域,清潔機器人可以不考慮感染風險進行清潔,非常適合於應對突發公共衛生事件。在災難中,機器人清潔工非常適合用於清理現場,以便恢復正常運營。對於公司來說,租用清潔機器人可能是一個節省商業清潔費用的好方法。

Deviceplus 編輯團隊
Deviceplus 編輯團隊
Device Plus適合所有電子設計和機電一體化發燒友。

Check us out on Social Media