中風遠端醫療技術有助於在任務緊迫時節省時間

每年有超過150,000名美國人死於中風。除了危害生命,中風也對社會造成了嚴重影響。美國疾病控制與預防中心(CDC)估計,中風給社會造成的損失超過300億美元,並導致生產力下降。最糟糕的是,有很多人(大約四分之一的中風患者)經歷過不止一次中風。與癌症或者其他健康問題不同,中風可能會在幾分鐘之內就使人死亡或造成殘疾。

隨著人口的持續老齡化,中風的數量可能會增加。由於中風的危害嚴重,一些創新者開發出了一種中風遠端醫療技術。畢竟,很少有中風患者會在醫院病發。當中風發生時,能夠快速進行診斷對確保患者的生命安全至關重要。

Stroke telemedicine improves remote patient care

Proxima Studio – stock.adobe.com

為什麼我們需要中風遠端醫療技術?

過去,中風患者必須前往專家那裡尋求診療。這是一個問題,因為當您中風時,每一分鐘,每一個小時都很關鍵。據Mayo診所稱:

有了能夠有效治療,您必須在出現中風症狀後的四個半小時內接受靜脈注射的血栓溶解療法。在出現中風症狀的24小時內,可以考慮進行溶解血栓的程式,但這時候需要將血栓取出。

治療延誤會增加患者遭受中風相關殘疾(例如癱瘓或其他更嚴重的病症)的風險。中風遠端醫療的實現意味著即使醫療專家距離患者很遠,也可以對患者進行快速診斷。這種醫療創新技術需要的不僅僅是一個簡單的電話或互聯網連接,而是要具有快速收集醫療資料以及與患者互動的功能。

中風遠端醫療技術背後的硬體支援

要想實現中風遠端醫療,需要有一些硬體技術作為支援。每家醫院都會採用自己的方法,但大多情況下使用的基本硬體都是相同的。

    • CT掃描器。CT(電腦斷層掃描)設備通過使用不同角度的X射線來收集患者的醫療資訊,以創建深度醫療圖像。在中風遠端醫療的情況下,遠端醫生需要快速接收CT掃描資料才能完成評估。然而,CT掃描器供應有限。所以需要其他硬體技術來評估患者是否需要進行CT掃描。
    • 音訊和視頻。遠端醫生要完成診斷,他們需要能夠聽到和看到病人。因此,揚聲器放大器等硬體在此類遠端醫療保健中起著至關重要的作用。醫院和救護車的環境比較嘈雜,所以此類設備可以有助於與患者之間的溝通。在視頻方面,提供高品質的解析度至關重要,這樣更有利於患者與醫生之間的互動。

遠端醫療保健的資料管理。當您提供遠端醫療服務時,會產生大量敏感的醫療資料。要處理這些資料,您需要組建一個資料管理系統,包括USD連接、無線連接和電源管理。

除CT掃描器之外,這些硬體元件的尺寸正在變得越來越小,越來越便宜。此外,大多數消費者都越來越習慣于用智慧手機。這是中風患者的遠端醫療保健技術走向移動化的一個重要原因。

中風遠端醫療技術2.0:遠端醫療移動化

在中風遠端醫療技術中,節省時間是非常重要的。每過一分鐘都有可能會導致大腦功能喪失。幸運的是,遠端醫療保健有了新的技術發展。

Mayo診所開發了一種將遠端技術直接添加到救護車中的方法。這一發展意味著可以降低患者死亡或殘疾的風險。縮短治療延遲非常重要,因為專家估計,在中風發作時,每分鐘可能會損失數百萬個腦細胞。通過使用救護車中風遠端醫療技術,治療時間最多可加快7分鐘。

中風遠端醫療技術會出現在您的手機上嗎?

到目前為止,我們已經瞭解了在醫療保健系統中的中風遠端醫療技術。那麼,那些在家裡、工作場所和其他地方遭受中風的人該怎麼辦呢?下一步的發展是通過智慧手機等日常消費產品來提供遠端醫療服務。

2012年,研究人員進行了一項探索使用智慧手機視頻功能治療急性中風患者的研究。在這項研究中,研究人員著力于使用iPhone上的FaceTime視訊會議功能進行遠端醫療。那時,製作一個傳統中風醫療網站的成本每年超過46,000美元。相比之下,iPhones的售價不到1000美元。研究結果概要:“我們的研究結果顯示,iPhone 4是一款非常可靠的中風遠端醫療工具。”由於超過80%的醫生使用智慧手機,這種遠端醫療保健方法意義重大。該研究有一定的局限性,例如視頻品質和培訓機制。雖然存在這些限制,但是這項研究還是顯示出該技術的發展潛力。

我們對遠端醫療技術未來發展的看法

目前,遠端醫療保健技術對於診斷活動有很大的幫助。除此之外,我們還注意到了醫療機器人的興起,它們可以提供更直接的幫助,比如幫助人類起身。為了讓機器人執行此類任務,需要安裝各種感測器來避免其對人類造成傷害。無論是機器人、無人機還是其他類型的遠端醫療保健技術,有兩個因素將會推動其發展。
首先,目前向老齡人口提供醫療保健的經濟模式是不可持續的。Health System Tracker發現55歲以上人口的醫療保健開支占2016年美國醫療支出的一半。隨著嬰兒潮一代的人口接連退休,整體醫療保健支出將持續增長。其次,消費者對便利的需求全面增加。人們對於為了進行快速檢查而在診所候診室等待幾個小時是不能忍受的。醫生可以通過遠端技術收集基本健康資料,從而説明中風患者進行治療。

Deviceplus 編輯團隊
Deviceplus 編輯團隊
Device Plus適合所有電子設計和機電一體化發燒友。

Check us out on Social Media