外科手術,幫助病人下床以及提供情感支援:醫療機器人的未來

提供醫療保健服務是非常昂貴的,而且只會越來越昂貴。2018年,日本人口中有27%在65歲以上。截至2050年,專家估計日本人口中會有40%都是老人。人口老齡化影響著醫療保健,因為老年人容易患有更多的疾病,並且通常需要更多的護理。醫療保健成本的不斷提高促發了衛生專家的創造性思維。醫療機器人可以提供幫助嗎?

用於治療的醫療機器人

surgery robots in healthcare

ekkasit919 – stock.adobe.com

目前,世界各地的醫院中都有醫療機器人。您不必感到驚訝,畢竟醫療機器人不需要像《星球大戰》裡的機器人那樣行走、說話。醫院中功能性最強的機器人往往會被固定在適當位置並執行專門的工作內容。例如,達芬奇手術機器人系統目前在美國約1500家醫院投入了使用。於2018年對該系統進行的一項研究稱:“對我們醫院10267例機器人手術表現的調查研究表明,該系統具有很高的可靠性,並且故障、失敗和死亡的機率很小。因此,機器人手術可以被視為傳統手術的安全替代方案。“

這種手術機器人將有助於降低成本,因為這些裝置通常採用微創技術,這意味著患者可以更快地康復並減少併發症。不幸的是,手術機器人並不便宜,因此在短期內可能無法實現降低成本的目的。目前,達芬奇機器人每台的造價約為200萬美元。如果這些裝置的成本能夠降低,也許就能得到更廣泛的使用。

幫助您在退休生活中進行日常活動的醫療機器人

對醫院裡老年人的護理只是醫療工作的一部分。對於大多數人而言,在家中接受治療和護理的需求會更多。例如,行動不便的老年患者在家裡生活可能有時候會需要一些説明。CNBC報導說,目前家庭保健工作者的數量供不應求。這種情況下,機器人也許能排上用場。

仿人形設計的Pepper機器人帶來了醫療機器人的一種可能性。該機器人由SoftBank Robotics研發,已經被用來為老年人活動提供幫助。該機器人能夠以15種語言進行交互,包括英語,法語,西班牙語,德語,義大利語,阿拉伯語和荷蘭語。對於患有慢性疾病的患者,Pepper機器人的定期監測資料將會非常有用。從技術上講,該機器人有一個明顯的局限性:它透過輪子行動,因此帶有樓梯的房屋可能會對其運動帶來很大的障礙。

幫助您下床的機器人

healthcare robots to assist patients

Tyler Olson – stock.adobe.com

高齡且高肥胖率老人的護理具有很大的挑戰性。目前,護士和私人護工面臨幫助超重老年人過程中的體力難題。ROBEAR重300磅,專為解決這一高級別護理難題製造。它可以將人們抬離輪椅,床鋪和其它地方。透過這種行動人員的功能,這種機器人可以大大替代人工勞力。

醫療保健機器人的手術,日常活動輔助,以及搬運功能體現出了機器人在體力勞動方面的益處。事實證明,機器人和AI也可能能夠滿足心理和情感上的需求。

醫療機器人的情感支援

想到與機器人進行情感互動,您可能會聯想到科幻電影裡那些人機浪漫互動的畫面。可惜的是,機器人對心理健康的説明並不包含浪漫元素。WoeBot是Facebook提供的AI聊天機器人。它使用治療技術來幫助滿足人們的需求。該機器人每週與使用者的對話超過一百萬次,這表明許多人認為與AI進行交互是有用的。

索尼正在進一步研發具有情感意識的機器人。Aibo的設計靈感來自於狗,旨在陪伴主人和與主人玩耍。Aibo於1999年首次發佈,其問世具有重要意義,因為多年來這款機器人不斷地得到完善和改進。從醫療機器人技術的角度來說,Aibo前景樂觀。價格僅為3000美元,人們負擔得起。透過陪伴主人玩耍,Aibo可以幫助減輕會導致老年人心理健康產生問題的孤獨感和沮喪感。如果該裝置與醫療保健監控裝置聯網,那麼當您摔倒並且需要幫助的時候,Aibo也許可以給您的醫生發送警報。從Fido的吠叫功能到可以尋求幫助,這是一個重大進步。

硬體焦點:家用機器人的蓬勃發展需要物聯網感測器

舉起重物對機器人技術來說不是什麼新鮮事。M-2000 機器人專為重型製造和車輛使用,可以舉起2噸以上的重量。相比之下,單純就重量來說,舉起任何體重的人對機器人而言都不是難題。但是,對安全性和舒適性的要求意味著標準工業機器人無法在家中使用。如果機器人強大的機械力不是限制因素,那麼是什麼阻礙了在家中大量使用機器人硬體?

為了使機器人在高級護理和醫療保健方面取得成功,它們需要將力量與強大的感測器功能和處理能力相結合。例如,機器人將需要壓力、溫度和聲音感測器來對運動中的人進行檢測。

幸運的是,硬體業界中物聯網感測器的強勁發展勢頭將對解決此問題大有裨益。例如,可穿戴個人安全技術檢測威脅的能力。GPS和生物識別等技術可用於檢測高級護理中所處的狀況,例如老年癡呆症患者在深夜起床走動時的情況。這種硬體趨勢有可能可以減少費用,並提升高級護理的一致性。

高級護理業界機器人的預測

成本和安全性仍然是醫療機器人的主要考慮因素。最終,小型、低廉的具有健康監測功能的機器人將會被研發出來。從長遠來看,負責耗費體力和時間的工作的機器人也許會在監管的情況下被使用。大規模的採用可能只有在人員監督機制生效時才會發生。

Deviceplus 編輯團隊
Deviceplus 編輯團隊
Device Plus適合所有電子設計和機電一體化發燒友。

Check us out on Social Media