如何充分利用智慧家庭設備

您是否有效地使用所擁有的智慧家庭設備呢?答案可能是否定的。這是一個充滿了樂趣與便利的世界。智慧家庭設備(如智慧音箱)可以應用到您日常生活的方方面面。您所要做的只是花費一些時間來學習如何有效地使用它們。

smart home devices

Daniel Krasoń – stock.adobe.com

充分發掘智慧家庭設備的使用:完美週末專案

為了更加充分地利用智慧家庭設備,我們計畫實施一個小型週末科技專案。在短短的三到四個小時內,您可以學習到使您的生活在未來幾個月乃至未來幾年變得更加有趣的新方法和新技術。

1. 列出您的智慧家庭設備
環視一下您的家居用品,並列出所有智慧設備。不要遺漏任何設備。您可能使用了智慧加熱和冷卻系統。您也許通過藍牙將智慧設備連接到了您的手機或筆記型電腦。一些智慧家庭設備,例如智慧燈,可能放在了抽屜裡,所以這些地方都要檢查一下。

2. 思考自己是否知道不止一種方法來使用智慧設備
基於設備以及您自己的創造力,通常有多種不同的方式來使用智慧設備。例如,您可以使用智慧燈來節省電量。您還可以使用它來輔助實施家庭安全措施。如果您將設備(如智慧音箱)僅用於一個目的(如聽音樂),那麼通過本文的學習您將有機會從這些設備中獲取更多的功能。通過閱讀下文瞭解如何進行操作。

3. 從智慧設備製造商處找到手冊和資源
如果沒有關於智慧設備基本功能的資訊,您將會陷入反復試驗和出錯的困境。這往往只是在浪費時間。不要盲目嘗試,請線上搜索您的產品(例如“Amazon Alexa手冊”或“Amazon Alexa說明書”)。找到官方製造商網站後,花一些時間閱讀文檔並觀看所有相關視頻。

4. 寫下兩個智慧家庭設備的啟用創意
在最後一步,寫下關於如何更好地使用智慧家庭設備的兩個想法。例如,您可能有早起困難症。在這種情況下,在您的起居室設置智慧燈光可以幫助您高效開始新的一天——即使外邊天還是黑的。

您的智慧家庭設備週末計畫:分步進行

您的任務很明確:從購買的智慧家庭設備中獲取更多便利、樂趣和益處。為了說明可能獲得的成果,我們舉兩個例子——1個智慧音箱和1個智慧家庭廚房電器,如冰箱

專案創意1:充分利用您的智能家居揚聲器

有多種方法可以讓您的家庭揚聲器發揮出更大的作用。請查看下列創意想法,看看哪種方法對您來說有可能實現:

  • 嘗試不同的位置。如果目前您的智慧音箱在客廳,請將其移動到其他位置一天。比如說,您可能會發現將它放在廚房很方便,因為這樣您就可以在烹飪的時候通過語音指令來查找食譜了。
  • 流覽新的應用程式。主流智慧音箱,如亞馬遜和穀歌提供的那些產品,會要求您安裝應用程式。例如,您可以安裝天氣應用程式,以便在出門前查看天氣預報。通過流覽目前受歡迎的應用程式清單(如50個最有用的Alexa技能),您一定會得到一些新的啟發。
  • 尋找將智慧音箱與其他技術相集成的方法。有時,智慧家庭設備的介面非常有限——只有幾個按鈕或一個小的觸控式螢幕。例如,智慧家庭揚聲器往往只有一個有限介面。為了更大程度地利用這些設備,請檢查是否可以通過將設備連接到電腦或智慧手機來更全面地對設備進行控制。您可以閱讀與Nest設備配合使用的Google助手指令來查看相關案例,從而獲取更多資訊。
  • 向您的伴侶、孩子和朋友徵求意見。當您想要更大程度地利用智慧設備時,不要自己苦思冥想。與朋友和家人聯繫,詢問他們是如何使用自己的設備的。例如,您的孩子可能會希望將該設備用於有關未來技術發展的家庭作業專案中。
  • 嘗試一些可以提高性能的方法。智慧設備的性能表現會視情況而異。例如,如果設備與無線路由器的連接穩定,可能會工作得更好。另一方面,您也許會發現將智慧音箱放在家中的不同樓層會對提高性能有所幫助。您也可以查看一下設備與路由器之間的距離是否會影響您最喜歡的應用程式與一些功能。

專案創意2:充分利用您的智慧冰箱

想要從您的智慧廚房電器中獲取更多功能需要一些創造力。它們不像其他智慧家庭設備那樣常見。但是,仍然有一些方法可以使您更大程度地利用這些設備。

  • 將您的智慧冰箱與其他設備進行集成。使用無線電信號(即藍牙和WiFi),您可以將智慧冰箱與其他設備進行連接。例如,LG InstaView ThinQ冰箱內置了Amazon Alexa。如果您的智慧冰箱沒有該功能,請嘗試是否可以使用Amazon或Google應用程式將智慧冰箱連接到其他設備。
  • 測試內部冰箱攝像頭。在雜貨店購物時不確定是否有足夠的空間存放冷凍食品?您可以使用某些智慧冰箱中提供的內置攝像頭來解決這個問題。不過,想要熟練使用這些相機需要一些練習。嘗試用不同的方式在冰箱裡擺放食物,以保證相機的可見度。

想要瞭解更多具有挑戰性的方案來提升您的智慧家庭?

經過幾個小時的修繕、安裝新應用程式以及學習相關說明,您將能夠非常熟練地使用這些智慧家電。然而到達了某種程度後,將會很難從這些設備中獲取更多的便利或樂趣。在這種情況下,就可以進行下一步了!請查看我們的DIY電子教程,並自己動手來製作一些東西。對於初學者,我們建議您接下來閱讀本年度最需要的8大智慧家庭電子專案

Deviceplus 編輯團隊
Deviceplus 編輯團隊
Device Plus適合所有電子設計和機電一體化發燒友。

Check us out on Social Media