智慧電錶技術是如何節省開銷以及應對氣候變化的?

測量技術的提升可以使生活更加美好嗎?答案是肯定的,這就是智慧電錶技術興起的根本原因。如果消費者知道他們所使用的能源消耗量並且為此花費多少金錢,就可以有辦法節省開支。在那些全天不同時段價格不同的地區,一個智慧電錶可以幫您確認能源消耗的資訊。但是,現實和理論還是相去甚遠的。英國和其他一些地方的實踐經驗表明,智慧電錶的實現非常困難。

smart meter consumer usage

Destina – stock.adobe.com

為什麼智慧電錶的實際應用會令人失望?

對於智慧電錶來說,所有權和訪問權是實際應用中的關鍵問題。這些設備應該由房主擁有和操作嗎?還是應該由政府或者電力供應商?關於大規模應用智慧電錶將會出現的問題,已經有多個地區參與到實踐研究中。英國最近開展的專案凸顯了智慧電錶所面臨的挑戰。

在2019年,英國的消費者從廣告和其他途徑所得到的消息中得知,智慧電錶被提倡為一種可以應對氣候變化的有效方法。但是,英國廣播公司(BBC)報告說,在實際應用中普遍存在問題

“客戶一直在報告智慧盒(通常與保險絲盒一起放置)以及In Home Display(家庭能源顯示器)的問題。政府資料顯示,到2018年年底,已經安裝了近1500萬個智慧電錶。但是,資料表明其中只有1250萬個智慧電錶可以正常使用。”

數以百萬計的智慧電錶無法正常使用,從英國的實踐經驗中我們可以學到什麼?有許多非常重要的有關協作與實施方面的問題需要解決。例如,智慧電錶的使用需要和多家電力以及天然氣供應商合作。此外,消費者需要有可以與技術人員溝通的管道,以在出現問題時能夠得到技術支援。沒有這種技術支援,就很難說服大量客戶採用智慧電錶。

智慧電錶是如何工作的?

加強各方的協作支持只是有助於實現智慧電錶技術的廣泛應用。我們還需要瞭解使智慧電錶正常工作的硬體和軟體。在早期採用智慧電錶時出現的一些問題可能已經被具有增強作用的新技術解決了。想要使您的智慧電錶能夠正常工作,請找到當地市政服務事業免費提供的專案,並提醒自己定期檢查用電資料。為了能夠更好地理解智慧電錶的工作原理,請查看一些常用的智慧電錶設備。

SmartMeter(太平洋瓦斯與電力公司)

PG&E的智慧電錶專案是美國規模最大的智慧電錶專案之一,在該項目中,有超過400萬個智慧電錶正在投入使用。與傳統電錶不同的是,SmartMeter具有網路介面,因此該電錶可以實現您的房屋和PG&E之間的雙向通信。通信過程由一個網路收音機來供電,不需要使用您家裡的互聯網連接。接下來,用電資料透過安全的無線電連接傳回PG&E。PG&E使用多跳網路實現消費者與其家庭辦公室之間的資料傳輸。因為使用無線資料傳輸,消費者在安裝PG&E SmartMeter設備時不需要安裝額外的電纜,而是需要公司為其安裝網路基礎架構。

與電力智慧電錶所具有的雙向通信功能相比,PG&E公司的“天然氣智慧電錶”只具有單向通信功能,即只能將資料發送到電力公司。基於您自身的消耗量和當地的天然氣價格,這種簡化的天然氣系統應該已經足夠了。
除了智慧電錶外,消費者還可以透過電腦訪問其能源使用資料。

提供便捷的能源使用情況訪問方式以及透過軟體提供相應建議,而無需再出門查看電錶或者等待每個月的帳單來獲悉能源使用情況,是智慧電錶所帶來的一個重大轉變。

Smart Meter Texas

想要將智慧電錶技術引入德州,消費者可以使用Smart Meter Texas。透過使用雙向通信,Smart Meter Texas每15分鐘就可以為消費者提供更新的能源使用資料,使他們可以在旅途中進行監控。所以,如果出門在外時發現電量使用激增,就表示可能存在安全問題。有關安全技術方面的更多資訊,請查看我們在個人安全技術上發表的文章。

除了每15分鐘提供一次用電資料外,Texas程式還允許您使用其他硬體。例如,您可以安裝相關設備(如Nest)來對能源使用和家用電器進行控制。透過將智慧家居設備連接到智慧電錶,您會收到有關用電情況的詳細資訊,例如功率消耗最大的電器(家庭娛樂系統、電腦、空調系統等)。如果您的目標是節省電費,那麼連接這些智慧家居設備將會非常有用。

除了提供有關用電量的資訊外,AEP Texas還使用智慧電錶提供其他資訊。該公司可以透過智慧電錶發送停電通知,並且可以提供更快捷的服務。

智慧電錶的發展前景如何?

雖然智慧電錶項目在早期實踐中存在一些問題,但是基於一些原因,這項技術仍具有很好的發展前景。智慧電錶為消費者從自身行為應對氣候變化提供了一種相對簡單的方法。此外,這些設備可以透過提供更全面的資訊來説明消費者節省開銷。下一代智慧電錶可能會包含可以提供能源使用建議的AI功能(例如“您是否願意在房間閒置兩分鐘後自動關閉電燈?”)。隨著智慧電錶技術的發展,您也需要養成查看智慧電錶報告的習慣。

Deviceplus 編輯團隊
Deviceplus 編輯團隊
Device Plus適合所有電子設計和機電一體化發燒友。

Check us out on Social Media