看娛樂技術如何改變遠端醫療

remote healthcare technology

Monopoly919 – stock.adobe.com

為什麼需要遠端醫療?

有兩個因素推動了遠端醫療技術的發展。首先,世界上的發達國家正在迅速老齡化。日本和義大利都有大量60歲以上的人口。一項估計預計,到2050年,40%的日本人口將超過65歲。這些老年人往往需要更多的醫療保健服務。其次,社會在醫療保健上的花費越來越高。為了應對這些現實因素,遠端醫療保健服務變得越來越重要。

使遠端醫療成為可能的硬體

有幾個關鍵設備可以用於實現遠端醫療保健虛擬實境服務。目前主要有兩種使用醫療保健VR硬體的方法。首先,您可以使用市場上現有的VR硬體(如Oculus Go)。其次,您可以創建定制的醫療保健VR設備。對面向大眾的市場而言,使用現成的VR設備可能會成為最受歡迎的解決方案。

現在我們來進一步瞭解一下VR頭盔內部的一些硬體元件。

  • 溫度感測器。定期測量的體溫值是提供醫療保健服務時所需要的重要資料。為了使遠端醫療保健工作有效進行,這些感測器需要聯網,以便收集資料。如果在VR交互期間檢測到發燒,就可以通知醫療保健服務提供者,使其建議患者服用藥物、水或實施其他治療方法。不斷收集患者的體溫資料還能夠易於提升醫療診斷服務品質。
  • 加速度計。在虛擬實境環境中,系統需要幫助使用者進行定位。加速度計可以幫助您檢測出哪個方向是向上的。這就是為什麼需要在VR設備中安裝加速度計。如果沒有這個硬體元件,醫療保健患者可能會因迷失方向而感到不適。
  • 無線電。VR頭盔可以是有線或者無線的。但是,為了能夠提升遠端醫療服務的靈活性和舒適度,您需要使用無線網路連接。例如,VRHealth在醫療保健中使用了Oculus Go。Oculus Go使用電池供電,並透過WiFi 連接VR環境。
  • 高解析度螢幕。為了使VR提供説明,患者需要能夠詳細查看視覺資訊。繼續以Oculus Go為例,它配備了5.5英寸、2560 x 1440 WQHD快速切換LCD(即每隻眼睛1280 x 1440)。例如,如果患者被要求透過虛擬實境技術進行理療練習,那麼他們將需要在執行前詳細查看每個動作。使用快速切換LCD顯示器是滿足這一需求的一種方式。顯示器如果出現失真或者錯誤會破壞虛擬實境體驗,因此需要高品質的顯示裝置。
  • 音訊技術(揚聲器和麥克風)。要使遠端醫療VR取得成功,音訊硬體至關重要。例如,如果患者感覺不適,護士或治療他們的人需要能夠聽到這些聲音。根據ZD Net的一份報告,一家公司創建了沉浸式虛擬環境來模擬伊拉克和阿富汗,其中“包括武器發射和無線電擾動的音效,以及在模仿引擎發出隆隆聲和發生爆炸時產生的振動。”透過引入這些音訊功能,系統將會更加逼真。這種現實感對於提供可靠的健康服務體驗至關重要。高級別的音訊真實度還有助於醫療保健專業人員提升其在現實環境中的技能。

這些只是遠端醫療保健VR系統在初級發展階段使用的一些設備。下一代醫療保健VR技術可能會提供更多的診療方式。患者無需在候診室等待幾個小時,他們的生命體征可以被遠端讀取。這可以提高醫療保健系統的工作效率,也使支付變得更加方便。

透過虛擬實境技術改善醫療保健服務

我們知道了醫療保健虛擬實境技術中使用的硬體元件,現在我們來進一步瞭解一下這些硬體是如何被應用的。

  • 降低醫療保健成本。在某些情況下,更新處方需要到醫療專家那裡問診。而某些情況下,這種檢查可以透過虛擬實境環境來進行。這種靈活性意味著有閒置精力的醫療專家可以進入到該市場中提供服務。AARP是一個代表老年人利益的組織,目前正致力於實施VR技術。
  • 遠端心理保健服務。與其他類型的醫療保健不同,想要進行心理健康診斷相對較難。例如,在較小的生活社區中很難找到具有創傷後應激障礙(PTSD)專業知識的專家。透過使用虛擬實境技術,心理健康患者可以安全地接受心理治療(比如生活在戰亂地區的患者)。
  • 醫療保健專業技術的發展和培訓。培訓醫生和護士的傳統方法存在一定的缺陷。一些培訓機構無法提供足夠的屍體進行研究。相比之下,使用VR環境可以輕鬆類比各種情況(例如手術、戰傷和併發症)的患者。這種類型的訓練是“醫療人體模型”模擬教學的一大進步。

隨著虛擬實境系統的改進,上述優點也會進一步得到提升。除了技術層面,還有其他問題需要考慮。保險提供商如何對待遠端醫療保健是需要解決的關鍵問題。如果鼓勵醫生專注于傳統的患者治療,遠端醫療保健將難以被大規模採用。然而,虛擬實境技術在娛樂行業中的使用越來越多,這意味著社會對於虛擬實境技術應用到醫療保健領域的接受度可能會隨著時間的推移而上升。

遠端醫療技術的未來發展趨勢

除了虛擬實境技術,醫療保健領域還有另一種硬體發展趨勢。我們對醫療保健機器人的發展同樣感到興奮。這些設備可以移動和輔助患者,防止他們跌倒。隨著人口的持續老齡化,預防跌倒的協助工具將會變得越來越重要。

Deviceplus 編輯團隊
Deviceplus 編輯團隊
Device Plus適合所有電子設計和機電一體化發燒友。

Check us out on Social Media