我們離《黑鏡》中的Metalhead機器狗殺手還有多遠?

《黑鏡》繼續展現出了一些未來的反烏托邦想像,包括機器人。在“Metalhead”這集中,狗形機器人擁有了人性,而人類正在被這些殺戮裝置獵殺。《黑鏡》創作者Charlie Brooker在一次EW採訪中分享了他對機器人的看法:

[問題:]您從未回答過以下問題:機器人是如何成為主宰的?有人控制他們嗎?您是怎麼設計劇情的,這裡面有什麼背景故事嗎?

[回答:]我們基本上是故意不說明背景故事的。

Metalhead dog story

對於技術人員和科幻迷來說,缺乏大環境構建和背景故事令人沮喪。自主機器人究竟是自己陷入瘋狂,還是人為控制產生了這些行為,其中存在顯著的區別。我們正在談論的內容,究竟是地面無人機武器,還是AI?故事中並沒有交待。我們希望這是一個無人機故事,因為讓AI去接管一個反烏托邦世界的想法實在是太可怕了!

我們對《黑鏡》中的Metalhead機器狗瞭解多少?

除了暴力傾向,這些可怕的狗形機器人還具有以下特長:它們可以循跡和追跡人類。其動力系統也似乎非常強大,因為整個劇主角一直都在逃亡。儘管體型很小,但這些Metalhead機器狗擁有類似於小型火炮的遠端武器。

Metalhead dog in action

Spot Mini:《黑鏡》中的Metalhead機器狗靈感來自這款機器人嗎?

我們不能肯定地說哪些創新啟發了《黑鏡》。媒體猜測大都認為Boston Dynamics打造的SpotMini是最相似的現實原型。這個帶手臂的四足機器人重約66磅(30公斤),電池充滿電可運行90分鐘。機器人的手臂是一個重要升級,因為它可以撿起物體並打開門(不同於真正的狗)。這種開門能力意味著SpotMini可以在建築物內部順利穿行。

雖然SpotMini沒有安裝武器,但其確實擁有軍事背景。2015年,Boston Dynamics為美國陸軍設計了一款名為BigDog的“機器馱馬”。據《衛報》報導,由於“噪音太大”,軍隊對這種裝置不感興趣。相比之下,另一種受生物啟發的機器人——昆蟲仿生MEMS Microbot——在大多數環境中不會引起他人注意。SpotMini會因為被駭客侵入而配備武器成為《黑鏡》中那樣的機器狗嗎?最後我們再討論這個問題。現在,讓我們來看一下現實中另一款功能強大的機器人:MIT Cheetah。

MIT Cheetah機器人怎麼樣呢?

Metalhead dog story

來源:http://news.mit.edu/2015/cheetah-robot-lands-running-jump-0529

與SpotMini不同,MIT Cheetah的設計目的是説明人類。Cheetah 3於2017年7月與世人見面,每小時可行駛14英里。TechCrunch引用了麻省理工學院Sang-bae Kim教授的有關設想:“我們的願景變成了要在實際情況下使用它,想把它派到福島。”除了四足運輸外,Cheetah還可以透過Amazon Alexa的語音命令與人類互動。

2011年,地震和海嘯襲擊日本,進而發生福島第一核電站災難。由於輻射危險,人們的應急反應非常困難。Cheetah可以在災難恢復場景中拯救生命。也就是說,現在將MIT Cheetah投入實地使用僅是夢想。據我們所知,MIT Cheetah離商業化生產還很遙遠。此外,Cheetah的預估電池續航不到一小時,因此需要將其運輸到最終目的地附近才能開始提供幫助。到達目的地後,它所提供的有效的偵察功能,可以用於找出某個地區的人類倖存者,而不再需要冒著搜救人員的生命危險。

是敵是友:我們的未來會出現《黑鏡》機器狗嗎?

我們需要擔心《黑鏡》那樣瘋狂的機器人嗎?根據現有的兩個範例,我們認為威脅很小。SpotMini的功率限制意味著它在90分鐘後要麼停下來,要麼進行充電。同樣值得注意的是,美國軍方似乎也沒有考慮將這些裝置派上戰場。對於SpotMini,人們似乎無意為其配備進攻能力。也就是說,SpotMini能夠撿起危險的東西例如刀具並且去做危險的事。這些機器人的承載能力足以讓其配備小型武器。幸運的是,它們還未像《黑鏡》機器狗那樣有能力瞄準並射擊。撇開原有功能,還有其他方法可以讓這些快速行動的四足機器人作惡。

SpotMini potentially vulnerable to malicious hackers

我們看到過駭客控制物聯網如相機等裝置的案例。即使不增加武器,破壞救援機器人執行任務也可能造成重大傷害。我們可以想像惡意使用者透過語音命令向Cheetah發出“攻擊”命令的樣子。目前尚不清楚設計人員是否已採取保護措施來阻止或監控機器人的暴力使用。

Deviceplus 編輯團隊
Deviceplus 編輯團隊
Device Plus適合所有電子設計和機電一體化發燒友。

Check us out on Social Media