採用ROHM感測器套件的DIY Arduino家庭保全系統 第1部分 – 機制

arduino home security system

在該項目中,我們將使用Arduino Mega和ROHM的感測器評估套件來製作一套DIY Arduino家庭保全系統。該系統使用無源紅外感測器(PIR)來檢測任何可疑運動,並使用ROHM的溫度感測器(BD1020HFV)和氣壓感測器(BM1383GLV)來檢測熱量。通過Arduino WiFi Shield將其連接到互聯網,以便與Cayenne API進行通信。

當有人闖入您所在區域並檢測到人員行動時,系統將觸發蜂鳴器並通過Cayenne向您發送電子郵件提醒。當檢測到高於預設溫度的熱量時,也會向您發送提醒郵件。這款家庭保全系統可以通過Cayenne網站或智慧手機上的Cayenne App全天候監控。

上一篇文章介紹了如何設定感測器擴展板並連接到Arduino的指南。如果您還沒有該指南,可參見ROHM感測器評估套件概述

硬體

軟體

工具

arduino home security system

圖1. Arduino Mega 2650(左)、ROHM Arduino Shield(右)、ROHM感測器(上)

arduino home security system

圖2. Arduino Mega的亞克力外殼

arduino home security system

圖3. Arduino WiFi Shield

arduino home security system

圖4. 遙控射極器和接收器(4頻道)

arduino home security system

圖5. Arduino用Grove Base Shield

arduino home security system

圖6. Grove PIR行動偵測感測器

arduino home security system

圖7. 蜂鳴器

arduino home security system

圖8. Grove LED

arduino home security system

圖9. Grove Wrapper/Case和麵包板

arduino home security system

圖10. 公-公連接器和Grove通用4芯電線

arduino home security system

圖11. 10KΩ和100Ω電阻

arduino home security system

圖12. 電源:12 VDC

 

安裝硬體

首先組裝Arduino亞克力外殼。在外殼閉合前,需將用於啟動12VDC遙控器的兩根電線(紅色和黑色)焊接到Arduino VIN(12V)上。

arduino home security system

圖13. 組裝Arduino外殼,焊接黑色和紅色電線

組裝外殼後,即可將Mega放入其中。用螺釘將Mega固定在亞克力底座上。

arduino home security system

圖14. 將Mega置於外殼內

 

為Arduino和遙控器附件安裝亞克力底座

在亞克力板上鑽孔以連接Arduino Mega和Grove Wrapper/Case。必須測量模組的尺寸並在表面上標出待鑽孔的點。本項目的電路板佈設如下圖所示(圖15)。您可以按自己的偏好習慣重新排列電路板上的模組。使用雙面膠帶連接麵包板和遙控器。

arduino home security system

圖15. 亞克力底座,配有Arduino、遙控裝置、麵包板和Grove Wrapper/Case附件。

然後將剛從Arduino焊接過來的兩根黑色和紅色線連接到遙控器。注:必須特別留意端子上的極性符號(+和 -)。

arduino home security system

圖16. 將兩根電線(黑色和紅色)連接到遙控器。

將兩根公-公連接器線連接到遙控器上的一個繼電器頻道。我們將使用D頻道,如圖17所示。

arduino home security system

圖17. 將兩根公-公電線連接到遙控器。

連接上拉電阻和下拉電阻

將兩個電阻(100Ω和10Ω)和三根公-公電線連接於麵包板上(參見圖18)。這些電阻用作將訊號從遙控器發送到Arduino的上拉和下拉電阻(通過數位引腳41)。

按下遙控射極器時,遙控器接收器中的繼電器會打開/斷路。如果繼電器處於“ON”位置,則繼電器的5V電源會使Arduino引腳41觸發為高電平。

注:繼電器為“ON”時,其紫色電線會連接到5V。 將灰色電線連接到Arduino引腳41,黑色電線連接到Arduino GND引腳。

arduino home security system

圖18. 兩個電阻和三根公-公電線連接到麵包板上

連接PIR感測器、蜂鳴器和LED

將PIR感測器、蜂鳴器、綠色LED、藍色LED和紅色LED放入已經擰入亞克力機板的Grove Wrapper/Case中。

arduino home security system

圖19. 擺放好PIR感測器、蜂鳴器和LED後,組裝機板。

連接 Arduino WiFi Shield

將WiFi Shield置於Arduino Mega頂部。必須確保引腳正確對齊。

arduino home security system

圖20. 將WiFi Shield置於Arduino Mega頂部

連接ROHM的感測器擴展板

然後在剛剛安裝的Wifi Shield上包裹ROHM的感測器擴展板。同樣,也必須確保引腳正確對齊。然後將ROHM的溫度感測器 (BD1020HFV) 連接到類比2連接器,ROHM的氣壓感測器 (BM138GLV) 則連接到ROHM感測器擴展板的I2C連接器上(參見圖21)。

arduino home security system

圖21. 將ROHM的感測器擴展板放置於Arduino WiFi Shield頂部

氣壓感測器(BM138GLV)可以使用1.8V或3V電源,溫度感測器則可使用3V或5V電源。因此,必須將跳線連接到3V從而將電壓設定為3V(參見圖21)。

有關ROHM感測器的更多資訊,參見ROHM感測器評估套件概述

arduino home security system

圖22. ROHM感測器擴展板、BD1020HFV和BM138GLV感測器疊放於Arduino WiFi擴展板頂部

增加 Grove Base Shield

最後,還應將Grove Base Shield疊放於ROHM感測器擴展板的頂部。這是最後一層擴展板!務必確保引腳正確對齊。此時還應再三檢查目前為止堆疊的所有內容是否符合要求。

arduino home security system

圖23. Grove Base Shield堆放於ROHM感測器擴展板頂部。

堆疊完成,將黑色電線從麵包板連接到Arduino GND引腳。然後將繼電器的白光電線連接到Arduino的5V引腳,並將灰色電線從麵包板連接到Arduino引腳41。

arduino home security system

圖24. 系統整體設計

通過Grove Base Shield將PIR感測器、蜂鳴器和LED連接到Arduino

將PIR感測器、蜂鳴器和LED連接到Arduino。將Grove通用4芯電線上的一個連接器連接到感測器,另一個連接器連接到Grove Base Shield。引腳號已經標記在Grove Base Shield上,因此應很容易對照。使用下表作為參考:

 

從以下部位 連接至 Arduino
PIR 行動偵測感測器 Arduino 引腳 2 (數位)
藍色 LED Arduino 引腳 4 (數位)
綠色 LED Arduino 引腳 6 (數位)
紅色 LED Arduino 引腳 8 (數位)
蜂鳴器 Arduino 引腳 5 (數位)
遙控器 Arduino 引腳 41 (數位)

 

arduino home security system

圖25. 通過Grove Base Shield連接PIR感測器、蜂鳴器、LED和Arduino。

 

所分配的引腳編號應始終保持一致;這些編號將按照我們的程式進行編碼:

#define PIR_MOTION_SENSOR 2 // 使用引腳2接收來自模組的訊號

#define LED1 4 // 檢測到發生行動時藍色LED燈亮

#define LED2 6 // 觸發警報後綠色LED燈亮

#define LED3 8 // 如果行動偵測和觸發開關都開啟,則紅色LED燈亮

#define buzzer 5 // 蜂鳴器

#define remote 41 // 遠程控制

 

硬體安裝完成!以上為DIY Arduino家庭保全系統的第1部分。在第2部分中,我們將編寫一個離線程式來測試我們剛剛創建的系統,並連接到Internet以便使用Cayenne API進行無線控制。我們將引導您完成myDevices Cayenne的創建,並建立連接(系統到您的Cayenne帳戶),這樣即使您不在家,也可以無線控制保全系統。

點擊這裡閱讀本文的第2部分 >

Purnomo Nuhalim
Purnomo Nuhalim
來自墨爾本的Purnomo是一名退休人員,也是電子發燒友。目前,他正使用Arduino和Raspberry Pi從事各種開放式硬體專案的研發。除了電子學,他還對航空建模和天文學充滿熱情。

Check us out on Social Media