tonefotografia – stock.adobe.com
想要為您的房子進行一些利用技術而非釘子和錘子的新型裝修嗎?以下是使用您的Raspberry Pi 和Arduino技能來完成的八個智慧家居改進專案。
1) 使用Raspberry Pi為您的智慧家居添加面部識別功能
為什麼會選擇這個專案?面部識別是一種新興的安全技術,但很少有人瞭解它的強大功能和局限性。該專案將向您介紹面部識別的工作原理。
關鍵硬體包括:
請注意,此專案的設計是為了測試安全性而非便利性。有可能只用授權使用者的照片就可以解鎖該裝置,從而無法保障安全性。
您的狗可能很喜歡在房子裡進進出出。相比於使用傳統的狗門,您可以製造出一個更具成本效益的東西,以避免冬季過冷和夏季過熱。可以使用RFID技術來控制您家的狗門。
所需硬體:
請注意,此專案涉及Python腳本,因此您可能還需要瞭解Python的相關方法。
當您完成這個專案後,您的寵物更會擁有更便捷的生活方式,而您也將會具備一項全新的科技技能。
有關該專案的詳細指南(包括照片和編碼細節),請閱讀我們的文章: 如何將RFID模組與Raspberry Pi匯集在一起。
3)使用Siri語音命令控制您的Raspberry Pi裝置
您喜歡使用Siri發出語音命令嗎?這是控制智慧家居的最便捷的方式之一。我們有一個好消息!您可以不用在限制於Apple的硬體和軟體!透過這個DIY專案,您可以使用Raspberry Pi來控制您的家居裝置。
該專案所需硬體有:
透過把Python腳本和Raspberry Pi相結合,您可以使用語音命令來控制LED燈!
有關詳細說明,請參看我們的指南: “如何在Raspberry Pi專案中添加Siri控制.”
4) 用雷射保護您的家!
如果您曾經在電影中看到過用雷射提供安全保護,可能會對這項技術感到好奇。好消息是,您不需要昂貴的技術就可以在家裡使用雷射。透過使用Arduino技術,您就可以為您的家帶來雷射安全保護。
用於構建DIY雷射絆線的硬體:
透過使用該裝置,您可以檢測到門是否打開,或是否有人穿過房門。
有關如何構建此系統的詳細指導,請閱讀我們的指南: “如何利用Arduino實現MacGyver雷射絆線。”
5) 您的DIY無線燈開關
您可以購買現成的裝置來控制智慧家居中的燈光。但是,如果您想要無線控制燈光裝置該怎麼辦?DIY無線電燈開關是讓您的家更加智慧的絕佳方式。
要構建此裝置,您需要一些硬體元件。您可以在我們的分步指南中找到完整的硬體元件清單: 伺服馬達控制的無線電燈開關。。如果您過去創建過其他Arduino專案,那麼可能已經具備了一些元件,例如Arduino UNO R3和跨接線。
我們的指南建議使用電池作為電源。這是初學者入門的絕佳選擇。如果您有更高的技能,可以使用電源模組來提高能源效率。
6) 遠程監控您的花園!
園丁們都知道仔細監測植物的重要性。如果您的花園長時間無人看管,那麼很可能會雜草叢生或者出現其他害蟲。您可以創建一個智慧花園系統來解決這個問題。透過此DIY專案,您可以測量智慧花園中的氣壓、光照水準和其他因素。
要構建這個智慧花園系統,您將需要一些不同的硬體元件。有些元件,如電阻、伺服馬達和LED,您可能已經從以前的專案中獲得。而其他一些更專用的組件,如 感測器評估套件,您需要再另作準備。
您可以在我們的操作指南中找到更詳細的分步說明(包含照片): 利用Arduino Create和ROHM感測器評估套件製作智慧花園系統。.
許多家庭都有基本的報警系統。有些甚至找一家公司來為其提供遠端監控。如果您覺得這還是不夠呢?那麼您將會需要接下來所要介紹的基於Arduino的家庭安全技術專案。
正如我們在 採用ROHM感測器套件的DIY Arduino家庭安防系統的分步指南中所展示的那樣,該專案利用了多種硬體。重要的組件是感測器套件。該元件為您的安全系統提供了新的性能,例如檢測熱量和壓力。這會加大入侵者偷偷溜過您的感測器的難度。
如果您按照指南的第2部分進行操作,將能夠透過互聯網對該裝置進行控制!
強大的娛樂系統可以為您的家庭帶來更多樂趣。與其依賴流媒體服務、DVD等裝置,不如研發自己的媒體伺服器。該裝置可以使您在家中靈活地欣賞A和B等各種媒體檔。
為了構建您的媒體伺服器,需要以下硬體:
您可以使用VLC媒體播放機播放幾乎所有類型的媒體檔,包括MP4(視訊)和MP3(音訊)。
您的下一個智慧家居計畫是什麼?
在智慧家居技術方面,您有兩種選擇。您可以購買現成的智慧家居裝置,這可能需要數百或數千美元,或者您可以構建自己的裝置,並透過此過程培養出驚人的技術技能。這取決於您的選擇!