使用這些硬體工具來保護您家的太陽能設備

可一直運行的太陽能和需要持續維護的太陽能之間的根本區別在於是否具備太陽能保護系統。通過安裝保護系統,太陽能設備將能夠工作更長時間。市場上有多種太陽能保護技術,您可以安裝其中一種來確保太陽能發電系統的安全。

protection system for solar power at home

CLShebley- stock.adobe.com

為什麼要注意太陽能保護?

如果您在家中安裝了太陽能設備,或者運行有發電設施,都需要對其進行保護,原因有以下幾點。首先,太陽能系統由太陽能逆變器等敏感元件組成,這些元件可能會因為盜竊或者故意破壞行為而導致損壞。不管我們願不願意承認,如今太陽能技術的價格仍然很高,所以有些人可能會產生偷竊的念頭。其次,太陽能發電設備一般始終暴露在於自然環境中。因此,可能會受到損壞。隨著時間的推移,這種損壞會降低太陽能系統的效率。第三個原因是,最大限度地提升太陽能效率是減輕氣候變化影響的方法之一。出於以上原因以及一些其他因素,對太陽能保護進行適當投資是很重要的。

太陽能保護:監控硬體

想像一下,如果您是一位房主,支付了在屋頂上安裝太陽能電池板的費用。據 Energy Sage稱,將稅收抵免和優惠政策考慮在內,這種安裝的平均成本在11000美元到14000美元之間。而該設施是您安裝過的最昂貴的設備之一。在這種情況下,您應該會希望太陽能供電時間盡可能長。

這時候出現一個問題:太陽能電池板在您的屋頂上,您不可能會經常爬上屋頂。除非您注意到太陽能輸出顯著下降,否則您無法看出設備存在問題。而對硬體進行手動監測將會給您帶來繁重的工作量。因此,您需要一種簡單的方法來對屋頂進行監控。

在您著急購買新的監控產品之前,請先查看一下現有的硬體中是否有可用於太陽能保護監控的。例如,智慧攝像機可能會有所幫助。如果您有備用的智慧攝像機,請考慮將其安裝在某個位置,來為您提供屋頂的視頻。最好用智慧攝像機,而不是簡單的視頻攝像機。因為您需要用到高級硬體功能,例如運動檢測。

需要注意的一點是,太陽能保護問題並不會造成重大破壞。如果樹枝落在您的屋頂上,這些碎片可能會擋住太陽能板的很大一部分,從而降低輸出功率。具有運動檢測功能的智慧攝像機可以幫助您檢測出此類問題。

從硬體的角度來說,運動檢測硬體涉及幾種不同的技術。有一些振動感測器,可以幫助識別突然的撞擊(例如重物落在太陽能電池板上)。此外,您還可以使用紅外技術來檢測某個區域的熱量和光線。如果您更擔心有破壞者或野生動物會對家用太陽能的安全造成威脅,請考慮使用具有多種檢測硬體類型的遠端檢測系統。

除了智慧攝像機,您可能還想在室外放置一個小型天氣感應儀。這些設備可為您提供準確的當地天氣資料,例如風速、溫度和壓力。使用這樣的設備,您就不用再依賴針對整個城市的傳統天氣預報資訊了。

太陽能保護:電氣測試硬體選項

被動監控是太陽能保護的第一道防線。但是,除此之外,您還有一些其他需要做的工作。如果您的系統檢測到干擾怎麼辦?您需要一種方法來測試您的太陽能電池板和設備是否損壞。基於您自己的技術水準,您還可以選擇親自對太陽能電池板進行修理。例如,如果您已經使用我們以往的帖文《從電動滑板到無人機:5個DIY專案來鍛煉您的電子技能》中提供的技巧構建了一些電子專案,那麼您就已經具備相關的技能,可以使用剝線鉗等工具對太陽能板進行維修了。

請記住,使用電氣測試設備會帶來一些風險。如果您比較粗心大意或者做事不夠有序,可能會對自己造成傷害。如果直接進行電氣維修和保護會給您帶來風險,那麼您需要使用一些富有創意的新策略。

太陽能保護:您能使用這些創新方案嗎?

一些環境因素會對太陽能造成特殊的危害。例如,如果您住在像亞利桑那這樣的以沙子和陽光聞名的地方,那麼就需要注意沙子可能會造成的傷害。在這種情況下,您可能需要考慮為您的太陽能設備添加額外的保護層。例如,一些人嘗試使用有機玻璃來覆蓋太陽能板,如該 YouTube 視頻中所展示的那樣。

還可以考慮在家中放置小型可擕式太陽能電池板來作為替補。有幾家公司設計了可移動太陽能發電裝置。這些設備主要是針對露營者和戶外愛好者所設計的。將這些設備放置在家中,並通過窗戶獲取太陽光,您將能得到一些電力。雖然使用這種設備具有很好的保護效果,但同時也有顯著的缺陷:您不能指望通過一個小體積設備來產生大量的電能。

一種可以改變一切的太陽能技術

太陽能保護是太陽能使用中的一個主要問題,因為太陽能設備非常昂貴。如果新一代技術出現,這種情況可能會發生改變。據 BBC報導,“發展最快的太陽能技術被稱為鈣鈦礦……這些薄膜……可以用溶液製成,成本低廉——因此它們可以很容易地被作為塗層應用到建築物、汽車,甚至衣服上……在較低的光照強度下(陰天或室內),鈣鈦礦比矽更有效……”在該技術商業化之前,請採取合理的措施來提升您的太陽能保護系統。