多年來,社會對遠端醫療保健服務的需求日益增加。日本、義大利等國家的人口老齡化問題意味著對醫療保健需求的增長。同時,使用傳統、昂貴的醫療方式也存在局限性。其他趨勢,例如保持社交距離,意味著遠端醫療領域需要更大的靈活性和更強的創新性。

Nattakorn – stock.adobe.com
以下三種技術可以改善當今的醫療保健服務,而不會使任何人面臨感染風險。
當您去看護士、醫生或其他醫療保健專業人員時,會被問到感覺如何。如果存在任何問題、異常或疾病,則會需要更詳細的資料。沒有這些資料,就無法選擇正確的治療方法。在許多情況下,醫療保健專業人員會獲取一些相同類型的資料:血壓、心臟資料(如每分鐘心跳次數)和您的體溫。現在,有一些方法可以實現對這些資料的遠端採集。
您使用的具體遠端醫療保健設備將取決於您的健康狀況、預算和醫療建議。如果想要瞭解應該怎樣選擇,可以查看市面上最受歡迎的那些設備。例如,Fitbit手錶等健身追蹤器設備可以收集一些關於睡眠品質和心率的資料。也可以與您的醫護人員諮詢哪種設備可以產生正確類型的資料。
通過使用設備收集醫療保健資料,患者可以避免前往診所進行小型檢查和監測。這意味著您可以將每週訪問一次診所改為每月訪問一次。通過減少到醫院就診的次數,您可以減少感染醫院內傳播的傳染病的幾率。對於醫療保健組織來說,對這種新的資料流程進行追蹤需要一個資料管理系統 。該系統需要易於使用,並採用安全措施來確保患者的隱私得到保護。
使用設備收集健康資料只是一個開始。患者還需要能夠進行諮詢和接受診斷。安全的視頻電話會議技術的發展使這一目的的實現變得更加容易。例如,加州大學聖地牙哥分校目前實現了與患者之間的視頻訪問。為了讓患者的生活更加便利,該組織在視頻訪問期間提供了藥物的數位處方。此外,該組織還配備了傳譯員,使患者可以更加輕鬆地進行交流。
從硬體角度來說,需要幾個關鍵元件,例如高品質攝像頭和音訊設備。例如,醫生可能想聽一聽患者的呼吸狀況或觀察咳嗽的情況。首先,您可以嘗試使用您的智慧手機,不過前提是要相對較新,並且具有功能齊全的攝像頭和麥克風。
為了獲得最佳的遠端醫療效果,請考慮將基於智慧手機的視頻諮詢與其他設備結合使用。例如,護士可以在視頻諮詢期間指導患者如何準確測量體溫並報告結果。這種為患者服務的方式提高了醫療保健的有效性,因為減少了發生測量錯誤的可能性。這種指導是必須的,因為 護理研究表明,即使是護士,有時候在測量患者體溫時也會出錯。
通過視頻提供遠端醫療保健諮詢正在變得越來越受歡迎。它可能不是傳統診所就診的完美替代品。但是,隨著時間的推移,這將成為減少就診次數的有效方式。
到目前為止,我們一直致力於改進傳統醫療保健治療和服務的方法。但是這只是問題的一部分。根據國家心理疾病聯盟的資料,每年有五分之一的美國成年人經歷過精神疾病,而每年有二十五分之一的人經歷過嚴重的精神疾病。有數百萬人需要幫助。使用遠端醫療保健手段來解決抑鬱、焦慮等心理健康問題和滿足其他相關需求也非常重要。
這種類型的遠端醫療保健服務可以採用多種形式。例如, Code Blue 是一款針對患有抑鬱症等疾病的青少年的心理健康應用程式。通過遠端提供心理健康服務,青少年有更大的幾率會在有需要時尋求説明。還有,由美國退伍軍人事務部(VA)製造的 PTSD Coach 可以幫助人們更輕鬆地進行自我評估,並與有資質的專業人士進行聯繫。
人們對目前可用的不同的心理健康服務的認識較少。因此,提供移動應用程式、相關服務和諮詢是必不可少的,可以使此類服務變得更加普及。
2020年,我們都瞭解到了醫院、診所和其他醫療機構在危機期間很容易人滿為患。因此,提供更多遠端醫療保健服務這一任務更具有緊迫性。然而,在遠端醫療技術變得更加廣泛可用之前,還有許多問題需要解決。因為遠端醫療保健領域涉及較少的直接人際接觸,所以它是提供醫療保健服務而又不存在感染傳染病風險的絕佳方式。
不幸的是,遠端醫療保健技術的發展存在經濟上的困難。一些 保險公司不承保遠端醫療保健服務。這意味著在可預見的未來,患者可能需要更換保險公司,或自費支付醫療保健費用。