在第3部分中,我們的目標是瞭解如何將正弦訊號從時域轉換到頻域。這個操作過程很重要,因為您可以以此瞭解在頻率範圍內可以確定多少資訊。例如,ECG(心電圖)中如果僅有時域訊號,信息量是不夠的,因為它只包含了隨時間變化的心跳記錄(即訊號)。但是,在ECG中補充頻域分析就能夠提供一段時間內訊號幅度變化發生次數的有關資訊。頻域資訊以此方式展示了在一定頻率範圍內,訊號在每個給定的頻率帶是如何分佈的。使用傅立葉變換(FT)可以完成時域和頻域之間的訊號轉換。
我們首先瞭解一下相關定義。訊號是“傳遞某種現象的行為或屬性資訊的一種函數。” 時域表示訊號的幅度是如何隨時間變化的,而頻域則表示隨頻率變化的幅度頻。讓我們再次看一下心電圖(ECG)示例。心電圖顯示的是重複的訊號波,可以觀察到這些訊號波的特徵是如何隨時間變化的(即訊號是如何演化的)。很難對一段較長時間內記錄的ECG的每個重要成分都進行分析。在這種情況下,您可以將訊號轉換到頻域,並觀察在特定時間間隔內重複的每個分量。這就是傅立葉變換的來歷。
FT也會在圖像和視訊壓縮中用到。例如,jpg 和 mp3是使用了快速傅立葉變換(FFT)演算法的圖像和聲音的數位格式。由於必須使用模數轉換器將每個連續的類比訊號轉換為數位訊號,所以需要以特定頻率對這些訊號進行採樣。這樣,我們可以利用離散傅立葉變換獲取離散訊號。
傅立葉級數的有趣之處在於,每個波形都可以寫成正弦和余弦的總和,但是具有離散頻率分量。使用TF,我們可以將波形分解為正弦波。
讓我們看一下由多個正弦波組成的訊號。該圖顯示了一個來自現實世界的具有多個頻率分量的訊號:
圖1:初始訊號
我們將會通過下面的所有步驟來逐步添加正弦波,以確定該訊號是如何形成的。
f1 = 1;
f2 = 0.5;
f3 = 1.5;
f4 = 4;
t = 0:0.01:4;
A1 = 0.5;
A2 = 2.5;
A3 = 7.5;
A4 = 3.5;
x1 = A1*sin(2*pi*f1*t)
x2 = A2*sin(2*pi*f2*t)
x3 = A3*sin(2*pi*f3*t)
x4 = A4*sin(2*pi*f4*t)
x = x1 + x2+ x3+ x4
添加到圖形中的第一個訊號如下:
figure %Figure 2
subplot(2,1,1)
plot(t,x,t,x1)
subplot(2,1,2)
plot(t,x1)
圖2:形成圖1訊號的第1步
在圖2中,正弦波(底部)被繪製在初始訊號(頂部)中。初始訊號還包含許多其它訊號。我們將嘗試獲取頂部圖形中的藍色訊號,證明任何訊號都可以表示為一些正弦訊號之和。
figure %Figure 3
subplot(3,1,1)
plot(t,x,t,x1+x2)
subplot(3,1,2)
plot(t,x2)
subplot(3,1,3)
plot(t,x1+x2)
以下訊號應該盡可能接近原始訊號。在隨後的每個圖中將具有以下三個子圖:
圖3:形成初始圖像的第2步
從圖3中可以看出,訊號已經開始形成初始訊號的波形。在subplot(3,1,3)中,您可以觀察到形狀由於添加了更多的訊號而發生了變化。從這一步開始,訊號不再是標準的正弦曲線形狀。
figure %Figure 4
subplot(3,1,1)
plot(t,x,t,x1+x2+x3)
subplot(3,1,2)
plot(t,x3)
subplot(3,1,3)
plot(t,x1+x2+x3)
圖4:形成原始訊號的第3步
在圖4中,我們可以觀察到subplot (3,1,3)的訊號幅度是如何演變的。A3 = 7.5表明,當添加多個訊號時,所得訊號的幅值是由每個訊號的幅值相加得到的。
figure %Figure 5
subplot(3,1,1)
plot(t,x,t,x1+x2+x3+x4)
subplot(3,1,2)
plot(t,x4)
subplot(3,1,3)
plot(t,x1+x2+x3+x4)
在正弦訊號相加過程的最後一步中,演示了原始訊號是如何形成的。最後添加的訊號相比于上一步中添加的訊號具有更高的頻率。與上圖相比,我們可以觀察到圖5中的subplot(3,1,3)包含更多的曲線波形。
圖5:形成原始訊號的最後一步
如圖5所示,subplot(3,1,1)的綠色訊號與subplot(3,1,3)的藍色訊號之間沒有任何區別。該示例很重要,因為它展示了傅立葉級數的邏輯,即將一個訊號可以描述為不同頻率正弦波之和。
傅立葉變換被用於那些需要在頻域中執行的操作(例如濾波)。在頻域中獲得結果後,我們可以將訊號轉換回時域,以便於在後續處理中使用。