聰明方格發明者給工程師的秘訣:跳出固有思維模式

Mr. Tetsuya Miyamoto

在工程領域中可以獲取的最重要的技能之一是具有持續性的跳出固有模式局限的思維方式。當已經有如此多的創新方案存在時,為下一個專案提出新穎的想法總是很困難的。那麼,成為一個持續性的思考者需要什麼?走向成功的正確心態又是什麼呢?

宮本哲也(Tetsuya Miyamoto)是一位成功的數學家,也是聰明方格(KenKen Puzzle)的創造者。聰明方格是每天刊登在《紐約時報》上的最受歡迎的益智類遊戲之一。宮本哲也與DevicePlus進行了面對面交流,分享了他對如何成為成功的發明者的看法。聰明方格是一個有趣的邏輯數學方格遊戲,最初是為小學生設計的,用於進行加、減、乘、除運算練習。該遊戲旨在激發創造力,以及提高推理和解決問題的能力。自2008年推出後不久,這款遊戲就獲得了巨大的成功,此後一直在全球範圍內傳播。如今,聰明方格被認為是世界上適用於所有年齡段的人最好的大腦訓練之一,並且在全球200多家出版物中都有報導。

Mr. Tetsuya Miyamoto

聰明方格的創始人宮本哲也分享了他對創新的熱情

聰明方格

DevicePlus (DP):請給我們講一下您的發明。您是從哪裡汲取到聰明方格的靈感的?

聰明方格的發明是為了激發孩子們的創造力。最初,我受到了數獨(Kakuro,一個數位方格遊戲)的啟發。所設計的方格僅使用加法;每個方格由一個空白網格組成,目標是使用1到9之間的數位填充所有的空白區,使得每個水準線上的方塊和每個垂直線上方塊的總和分別等於寫在左側和頂側的數位。

當我被要求為三年級數學課準備材料時,我想創造一些東西可以幫助孩子們參與其中並獲得樂趣。我想設計出能夠包含四種基本的數學運算,而不僅僅是加法的方格。

這就是我發明聰明方格的初衷。創造的第一個聰明方格是5×5的方格。現在,它具有各種大小和挑戰級別,因此可以適用於任何人(包括成年人和老年人)。

DP:工程就是發現問題和解決問題。數學也是如此。解決問題對您意味著什麼?

有人會說數學中最重要的事情是計算。人們記住公式並進行計算,從而解決問題。但我認為,數學遠不止計算。我覺得是那些透過自己的努力來尋找方案的過程使所有問題的解決變得有趣和有意義。這就是為什麼我從不在學生解決難題時給予幫助,因為我不想冒著奪走他們寶貴的學習經驗的風險。

對我來說,解決問題並不意味著只需要給出一個答案就可以了,數學當然也不僅僅是解決問題。解決問題期間思考和學習的過程構成了獨特而有益的體驗。這非常重要,因為這一點也適用於生活。生活就像爬山。您的目標是登上一座山的頂峰,有時候可能會很艱難,但您必須繼續前進並不斷挑戰自己。這可能是一個痛苦的過程,但請相信我,這個過程會是您登上最高點時最快樂的部分。

問題解決的那一刻我稱之為“阿基米德時刻”。希臘數學家和工程師阿基米德在發現了浮力時會赤裸裸地奔跑。我不會赤裸裸地奔跑,但我確實珍惜問題解決的那一刻,並且會享受解決一個難題時獲得稱讚的時刻。

如何持續性地思考

DP:跳出固有思維模式有什麼技巧嗎?

沒有跳出固有思維模式的“技巧”。跳出固有思維模式意味著您將所擁有的那些其他所有人也擁有的相同資訊用不同的方式進行了詮釋。我的建議是永遠不要停止思考!

假設您正在解決問題,無論是數學問題還是任何與生活有關的問題,拓展思維,永不止步於只用一種解決方案,而是思考不同的可能性和解決問題的方式。

不斷提高標準,不要停止思考,也不要停止本身的挑戰。這些是跳出固有思維模式的基本屬性。

DP:在工程領域中,失敗是不可避免的。每當我們嘗試啟動新事物時,總會有專案不按照計畫進行的風險。您對克服對失敗的恐懼有何建議?

我的建議是不要害怕,接受並尊重它。失敗常常是學習經歷的一部分。工程和數學上的失敗通常是由於我們沒有完全瞭解而發生的。這些失敗經常會導向一個我們在發生失敗前不可能想到的更好的結果或產物。

問題是,我們幾乎永遠無法消除工程、數學以及生活中失敗的風險。我們所能採取的最好的辦法就是接受存在一定風險的事實,並在前行中努力將風險最小化。

DP:當我們被一個問題困住並瀕臨放棄時,您建議我們怎麼做?

實際上,有時候選擇放棄很重要。我並不是說您永遠地回避這個問題;在以後的生活中,您可能還是會遇到相同的或類似的問題。重要的是要接受在這一次無法解決的這個結果,接受沒有成功的自己,因為您這次只能做到這裡了。

我的建議是停止思考並睡一覺!有趣的事情會發生在我們睡著的時候。我在創造方格遊戲時多次遇到瓶頸,這時候我會選擇放棄,把自己扔在沙發上睡覺。下一件我知道的事情就是我在醒來時腦海中已浮現出解決方案。不要為您目前無法解決的問題而煩惱。睡一覺,也許當醒來時您就會得到答案!

DP:您是怎麼保持不斷地挑戰本身的的?

我列出了我不喜歡做的事情,並從列表中選擇了我絕對不想做的事情。我設定了一個日期並完成它。這是我用來挑戰本身的並超越極限的方式。如果沒有了挑戰,那麼我的字典裡也會失去樂趣兩個字。如果您希望實現目標和夢想,那麼您就需要突破所有的關卡,挑戰本身的是進入下一階段的必要過程。

挑戰會使您在學習的痛苦掙扎中變成一個更強大的人。我的最終目標不是成功,而是持續挑戰本身的、學習和成長。我已經寫了180多本書,但我絕對不會停止向前。我總是試圖做一些能夠繃緊自己並且能夠使自己成長的事。

Mr. Tetsuya Miyamoto

“始終瞄準更高的目標,並持續挑戰自己!”

DP:您的下一個目標是什麼?聰明方格未來會有什麼發展?

我對建立一個線上平台很感興趣,人們可以像象棋比賽那樣一起玩聰明方格。每個玩家都可以提出他們自己的方格並展示給彼此,然後當場進行遊戲。這將會十分有吸引力。

聰明方格目前正在被日本的一家醫院使用,以幫助抑鬱症患者。它可以使患者透過將思想從沮喪中轉移出來,以及自信心和自尊心的增強來緩解抑鬱。我想進一步地為聰明方格在抑鬱症中的治療效果研究作出貢獻。

DP:近年來的技術發展是深遠的。您可以透過查看我們網站DevicePlus上的一些專案瞭解相關情況。您對技術的發展有什麼看法?

無疑,技術在許多方面改善了我們的生活品質。我對那些為了滿足不斷變化的需求而產生的新技術感到興奮。然而,始終不變的是,有些事情還是只有人類才有能力做出來,例如莫札特的音樂作品或莎士比亞的戲劇和十四行詩。我們還是應該欣賞他們的創造,並努力保留人類生活的這些方面。

對工程師的建議

DP:作為一名成功的發明家,您對有志於尋求靈感並試圖創造新的偉大事物的有抱負的工程師企業家和創業者有何建議?

我想說的是,盡可能多地進行探索,找到最熱衷的事物,並花點時間思考自己在生活中真正想要的東西。您應該經常問自己:“我在生活中想要實現什麼?”。我總是在腦海中與自己溝通,詢問有關所見和所經歷的事物的一系列問題。在計畫實施任何事情之前,您確實需要更好地瞭解自己。

生活中有很多被認為是浪費但實際上非常重要的事物,也有很多被認為很重要其實沒有那麼重要的事物。重要的是要專注於讓您真正感興趣並能夠激發您熱情的事。我建議您每次遇到激發您興趣的事情時都列出清單。弄清楚自己想做什麼之後,對既定目標的實現進行規劃也十分重要。而堅持和重複是成功的關鍵。為自己設定挑戰,以使自己最大程度地激發出全部的潛力。我剛剛已經說過一次,但是現在還是要再次強調,要不斷挑戰自己,不斷尋求成長的機會。

6x6 KenKen

宮本先生在曼哈頓教室黑板上所展示的6×6聰明方格

DevicePlus 獨家聰明方格

想要挑戰自己?來嘗試一下這個聰明方格吧!

From October, 2014. Mathematics for High Schools (math to high school) by Tokyo Shuppan (Tokyo publication).

資料來源:2014年10月,Mathematics for High Schools (高中數學),出自Tokyo Shuppan(東京出版物)

規則:
這是沒有操作指示的9×9聰明方格。目標是使用1到9之間的數位填滿所有空白網格。每一行每一列的數位都只能出現一次。每個水準和垂直的籠子(勾勒了輪廓的方格)分別等於寫在左側和頂側的數位。
點擊此處查看答案!

有興趣解決更多的聰明方格問題?請訪問http://www.kenkenpuzzle.com/瞭解其他方格和相關課程!