■ソフトウェア使用許諾書
弊社は、本使用許諾書の全ての内容に同意していただくことを条件に、弊社の本製品(第1条にて定義)をご使用頂くお客様に、本ソフトウェア(第1条にて定義)をダウンロードして使用することを許諾致します。
「本使用許諾書の内容に同意する」との表示をクリックすることにより、お客様は本使用許諾書に同意したものとされます。
本使用許諾書の各条項に同意されないときは、「本使用許諾書の内容に同意しない」をクリックし、本ソフトウェアを使用しないで下さい。
第1条 用語の定義
1.「本製品」とは、弊社センサの評価キットのことをいいます。
2.「本ソフトウェア」とは、「本製品」を使用する際使うソフトウェア及びそれらに関連するドキュメントをいいます。
第2条 使用許諾
1. 弊社は、本使用許諾書に同意したお客様に対して、本ソフトウェアをダウンロードして使用できる非独占的な権利を許諾致します。本使用許諾書は、本ソフトウェアの修正版、アップデート版にも適用されるものとします。
2. 本ソフトウェアには、オープンソースソフトウェアが使用されています。お客様は、当該オープンソースソフトウェアに適用されているライセンス条件(https://opensource.org/licenses/mit-license.php)に基づいて本ソフトウェアを複製、改変、再配布することが可能です。
第3条 制限事項
1.お客様は、本ソフトウェアに含まれている著作権表示を取り除くことはできません。
2.お客様は、本製品を使用するのに必要な範囲でのみ、本ソフトウェアを使用することができるものとします。
第4条 本ソフトウェアの権利
1.本ソフトウェアに関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)及びその他一切の知的財産権は弊社に帰属します。本使用許諾書のいかなる内容も、本ソフトウェアにかかる権利の全部または一部をお客様に譲渡するものではありません。
2.本ソフトウェアは、著作権法及び国際著作権条約並びにその他の知的財産権に関する法律及び条約により保護されています。
第5条 免責
1.弊社は、本ソフトウェアを現状有姿のまま提供するものとします。そのため、本ソフトウェアに関して、特定の目的に対する適合性、応答の的確性、使用結果、過失の不存在について、明示または黙示であるとを問わず、一切保証致しません。
2.弊社は、本ソフトウェアの使用または使用不能によってお客様に生じるいかなる直接的、間接的損害(情報、データ、プログラム等の無体財産の損失、利益の喪失、中断などによる損害を含む)に関して、一切の責任を負いません。
3.弊社は、本ソフトウェアの恒久的なバージョンアップ及び不具合の修正義務を負いません。
4.弊社は、お客様に対し、本ソフトウェアに関するいかなる技術的役務の提供義務も負いません。
5.弊社は、本製品及び本ソフトウェアの仕様等について、お客様への連絡なく変更できるものとします。弊社は、当該変更によりお客様が被るいかなる損害に関しても、一切の責任を負いません。
第6条. 輸出規制
お客様は、本ソフトウェアに適用される全ての輸出関連法令を遵守するものとします。
第7条. その他
1.お客様が本使用許諾書の内容に違反した場合、本ソフトウェアの使用許諾は自動的に終了いたします。この場合、お客様は本ソフトウェアを破棄するものとします。
2.本使用許諾書に規定のない事項及び本使用許諾書の解釈につき疑義が生じたときは、弊社とお客様との間で協議の上、解決するものとします。
3.本契約は日本国法に準拠するものとします。本契約に関わる紛争は、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。