ツール使用条件書
第1条 用語の定義
1.「ユーザー」とは、本書の条件に従って「本ツール」を使用するユーザーを意味します。
2.「当社」とは、ローム株式会社及びローム関連会社(該当する場合には)を意味します。
3.「本ツール」とは、当社の製品を使った設計をサポートする各種コンテンツ(計算シート、PCB libを含み、これらに限りません)及びそれらに関するドキュメントを意味します。
第2条 使用許諾
当社は、本書に同意したユーザーに対して、本ツールを使用する非独占的で譲渡不能な権利を許諾します。本書は、本ツールの修正版、アップデート版にも適用されるものとします。
第3条 制限事項
1.ユーザーは、本ツールを第三者に譲渡、販売、再使用許諾、貸与等することはできません。
2.ユーザーは、インターネット、イントラネットを含むいかなるネットワーク上においても本ツールをアップロード、公開することはできません。
3.ユーザーは、本ツールに含まれている著作権表示を取り除くことはできません。
4.ユーザーは、本ツールのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他の解析又は改造等をすることはできません
第4条 本ツールの権利
1.本ツールに関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)及びその他一切の知的財産権は当社又はライセンサーに帰属します。本書のいかなる内容も、本ツールにかかる権利の全部又は一部をユーザーに譲渡するものではありません。
2.本ツールは、著作権法及び国際著作権条約並びにその他の知的財産権に関する法律及び条約により保護されています。
第5条 免責
1.当社は、本ツールを現状有姿のまま提供するものとします。そのため、本ツールに関して、商品性、特定の目的に対する適合性、正確性、使用結果、過失の不存在を含め、明示又は黙示であるを問わず、一切の保証をしません。
2.当社は、本ツールの使用、及び使用結果の使用、又は使用不能によってユーザー又は第三者に生じるいかなる損害に関しても、一切の責任を負いません。
3.当社は、本ツールのバージョンアップ及び不具合の修正義務を負いません。
4.当社は、ユーザーに対し、本ツールに関するいかなる技術的役務その他の一切のサポートの提供義務も負いません。
5.当社は、本ツールの仕様等について、ユーザーへの連絡なく変更又は削除できるものとします。当社は、当該変更によりユーザーが被るいかなる損害に関しても、一切の責任を負いません。
6.本ツールは、正確を期すため慎重に製作したものですが、万が一本ツールの記述の誤りや計算精度に起因する損害がユーザーに生じた場合においても、当社は一切の責任を負いません。
7.当社は、本ツールが全てのコンピュータシステムで正確に適用できるかどうかについて、一切の責任を負いません。
8.本ツールは、当社の製品を使った回路設計において、外付け定数を決める計算ツールも含まれますが、全ての条件下における電気的性能を表すものではなく、実動作を保証するものではありません。
9.本ツールの一部には、変換ツールによりデータ変換が必要なものがありますが、当社は変換ツールを提供する義務を負いません。また、当社は、変換ツールの使用及びデータ変換に関して、いかなる責任も負いません。
第6条 その他
1.いかなる場合においても、最新のデータシートが最終の設計ガイドラインです。データシートと本ツールの間に瑕疵があった場合はデータシート記載のものが正とします。
2.ユーザーが本書の内容に違反した場合、本ツールの使用は自動的に終了します。この場合、ユーザーは本ツールの使用を停止し、本書に基づきユーザーに付与された全ての権利は終了するものとします。
3.本書に規定のない事項及び本書の解釈につき疑義が生じたときは、当社とユーザーとの間で協議の上、解決するものとします。
4.本書は日本国法に準拠するものとします。本書に関わる紛争は、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。